arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Carico e scarico della macchina automatizzati

L’aumento della varianza, la diminuzione delle dimensioni dei lotti, la fluttuazione della domanda e la crescita della pressione competitiva globale si aggiungono ad aspetti quali la carenza di competenze dovuta al cambiamento demografico, ma anche la continua ottimizzazione dei processi con l’aiuto delle tecnologie attuali sono solo alcuni dei motivi per cui gli imprenditori devono rivolgere sempre di più l'attenzione al carico e allo scarico automatizzati delle macchine utensili. ​SCHUNK è il partner giusto per aumentare la produttività della tua macchina utensile. Con il nostro ampio portafoglio di prodotti e la nostra profonda conoscenza dei processi, offriamo diversi metodi per automatizzare la tua macchina utensile.​ Esistono cinque tipi di automazione tra cui scegliere, in base al pezzo da lavorare, alle dimensioni del lotto, al processo produttivo e alla macchina.

Ti supportiamo sin dall'inizio e ci assicuriamo che tu comprenda l'asservimento macchine 101 automatizzato in modo da poterlo utilizzare al meglio. Quali sono le opzioni disponibili? Quale soluzione si adatta al tuo processo produttivo? E quali sono i vantaggi di ciascun approccio? Insieme troveremo il tipo di automazione più adatto al tuo processo.

Il giusto tipo di automazione per il tuo processo

Lean automation

Automazione delle morse

Automazione dei pezzi

Automazione dei pallet

Automazione pezzi e pallet

Sistema di produzione flessibile

Lean automation

L'automazione snella descrive un metodo flessibile ed economico per il caricamento automatizzato della macchina utilizzando in modo intelligente le funzioni già disponibili della macchina utensile. Il vassoio dei pezzi grezzi e finiti è posizionato all'interno dell'area di percorso della macchina. Tramite una pinza con interfaccia mandrino, è quindi possibile procedere alla movimentazione dei pezzi all'interno dell'area di lavoro della macchina. Una piastra di serraggio facilita il cambio manuale dei pezzi grezzi e finiti, nonché dei dispositivi di serraggio.

Vantaggi della lean automation:

  • Bassi costi di acquisizione.
  • Nessuna conoscenza aggiuntiva richiesta per il funzionamento.
  • Non è necessario spazio aggiuntivo davanti alla macchina.
  • È facilmente possibile la doppia lavorazione.

Automazione delle morse

Nel campo dell'automazione delle morse, le morse appositamente progettate vengono immagazzinate in un rack di stoccaggio tramite perni di stoccaggio. Il carico e lo scarico o il nuovo serraggio per la lavorazione del sesto lato possono avvenire sia all'esterno che all'interno del rack di stoccaggio. Un robot posiziona le morse su una stazione di serraggio applicazione appositamente progettata nella macchina utensile, utilizzando speciali griffe di presa. Dopo la lavorazione, la morsa e il pezzo vengono rimossi dalla macchina e riposti nel rack di stoccaggio.

Vantaggi dell'automazione delle morse:

  • Bassi costi di investimento
  • Altissima affidabilità
  • Bassa complessità
  • Aumento dell'efficienza

Automazione dei pezzi

Nell'automazione dei pezzi, i pezzi grezzi vengono prelevati da un magazzino esterno e caricati nel dispositivo di serraggio della macchina utensile con l'ausilio di un dispositivo di movimentazione. Dopo la lavorazione il pezzo finito e semilavorato può essere rimosso dal dispositivo di serraggio e immagazzinato nel magazzino.

Vantaggi dell'automazione pezzo:

  • È possibile ottenere lunghi tempi di funzionamento della macchina senza operatore.
  • Tempi di carico e scarico rapidi grazie all'automazione perfettamente adattata al pezzo e al processo.
  • Ottimale per fasi di processo interconnesse.
  • Utilizzabile anche in condizioni ambientali sfavorevoli.

Automazione dei pallet

Nell'automazione dei pallet i pezzi vengono posizionati nel dispositivo di serraggio all'esterno della macchina, che si trova su un pallet e il pallet completo (inclusi dispositivo di serraggio e pezzo serrato) viene quindi caricato nella piastra di serraggio della macchina utensile. Dopo la lavorazione il pallet completo con il pezzo viene rimosso dalla macchina. I pezzi vengono caricati e scaricati dal dispositivo di bloccaggio esterno alla macchina, operazione che può essere eseguita manualmente o automaticamente.

Vantaggi dell'automazione pallet:

  • Possono essere implementati diversi concetti di serraggio, adatti anche per piccole serie.
  • Consente il serraggio di pezzi complessi.
  • Adatto anche per l'automazione di pezzi pesanti.
  • Per operazioni di lavorazione con elevati requisiti di precisione della situazione di serraggio.

Automazione pezzi e pallet

L'R-C2 è un esempio di soluzione di automazione che combina le caratteristiche dell'automazione del carico diretto dei pezzi e dei pallet. Il pezzo da lavorare presente nel magazzino viene afferrato e bloccato con l'R-C2, come fosse una pinza. La morsa automatica R-C2 con il pezzo serrato viene poi posizionata dal robot direttamente nel modulo a punto zero della macchina, come se fosse un pallet. Dopo la lavorazione, l'R-C2 con il pezzo serrato viene rimosso dalla macchina. Ora il pezzo può essere nuovamente allestito, serrato e caricato per la lavorazione del secondo lato. Dopo la produzione, l'R-C2 con il pezzo viene nuovamente rimosso e viene individuato il pezzo finito.

Vantaggi dell'automazione pezzo e pallet:

  • Elevata flessibilità.
  • Minori sforzi di configurazione.
  • Lavorazione su 6 lati senza intervento manuale mantenendo un'elevata precisione.

Automazione dei pezzi con l'R-C2

Sistema di produzione flessibile (FFS/FMS)

I sistemi di produzione flessibili (flexible manufacturing systems) sono sistemi multimacchina per la lavorazione di pezzi. Le singole macchine utensili sono collegate tra loro tramite un sistema di trasporto e stoccaggio collegato per consentire un flusso di materiale automatizzato. Oltre alle macchine utensili vi sono corrispondenti stazioni di trasferimento, dove vengono preparati i pezzi grezzi, caricati e scaricati i dispositivi di serraggio e depositati i pezzi finiti.

Vantaggi dei sistemi di produzione flessibili:

  • Utilizzo perfetto della macchina, maggiore durata del mandrino.
  • Ampio numero di spazi disponibili per lo stoccaggio dei pallet.
  • Perfetta organizzazione e logistica della produzione attraverso lo stoccaggio di pezzi grezzi, dispositivi di serraggio e utensili.
  • Elevata flessibilità nella scelta della sequenza produttiva.

VAT3-AE 400

VAT3-AE 400

Cubi VERO-S
ID 1334353
Tempo di consegna su richiesta

Il tuo partner neutrale per il carico macchina automatizzato

Noi di SCHUNK siamo specializzati nella tecnologia di presa, nella tecnologia di automazione e nella tecnologia di pezzi e portautensili. Componenti sofisticati e di alta qualità utilizzati nel tuo ambiente di macchine utensili. Grazie a questa esperienza, sappiamo cosa è importante quando si tratta di carico macchina automatizzato. Indipendentemente dai tipi di robot e dalle macchine utensili, possiamo offrirti una consulenza imparziale e selezionare insieme il tipo di automazione più adatto alla tua applicazione. Se non riuscirai a realizzare la progettazione e la messa in funzione in autonomia, potrai rivolgerti a un integratore di sistemi o a un produttore di macchine.

Contatta subito il tuo referente SCHUNK.

Illustrazione SCHUNK dell'asservimento macchine