arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Surpreendentemente versátil

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

O sistema de troca rápida de paletes VERO-S NSE3 impressiona pela sua alta força de tração e pela alta estabilidade dimensional do corpo do módulo. Isso permite momentos de inclinação muito altos e que forças de cisalhamento sejam absorvidas pelos módulos.
Este módulo pode ser expandido por uma variedade de equipamentos diferentes. Seu recurso mais marcante é uma vedação cônica opcional acionada por mola que bloqueia automaticamente a interface de troca dos módulos assim que o pino de fixação é levantado.

Incrivelmente extenso

Posicionamento e fixação em uma operação única – VERO-S chega ao coração da racionalização. Este otimizador de tempo de configuração garante maiores tempos de execução da máquina e uma produção mais racional a partir do tamanho do lote 1.

Inesperadamente econômico

ROTA THW3

ROTA THW3

Mandril de troca rápida de castanhas completamente vedado

O ROTA THW3 garante forças de fixação constantes, custos mínimos de manutenção e alta eficiência energética - tudo isso em um mandril de torno mecânico com sistema de troca rápida de castanhas. Um sistema de vedação patenteado localizado nas garras de impulso e no mecanismo de liberação evita que a graxa seja expelida e a perda gradual da força de fixação. Além disso, a vedação evita que aparas finas ou sujeira penetrem no corpo da placa.

Manutenção consistentemente baixa

Se você deseja fabricar peças torneadas com mais eficiência, são necessários dispositivos de fixação de precisão de baixa manutenção e à prova de falhas que podem ser convertidos de forma rápida e fácil e, se necessário, podem ser carregados automaticamente. O mandril de troca rápida de castanhas THW3 da SCHUNK ROTA, com sua vedação patenteada do mecanismo do mandril, foi projetado com isso em mente.

Surpreendentemente versátil

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

Placa de torno manual de 4 castanhas flexível

Com o ROTA-M flex 2+2, a SCHUNK está combinando as vantagens e funções das placas de 2, 3 e 4 castanhas em tornos e das morsas em fresadoras/torneadoras. Com a placa de torno manual, é possível fixar peças redondas, cúbicas e geometricamente volumosas. Uma vedação especial evita que aparas e lubrificante de refrigeração penetrem na castanha.

Placa de 4 castanhas com compensação central

ROTA-M flex 2+2

O efeito WOW na prática

Placa de troca rápida de castanhas com vedação patenteada

É um dilema com o qual aqueles que produzem séries pequenas e médias com placas de 3 castanhas estão familiarizados. Os curtos tempos de preparação das placas de troca rápida são atraentes, mas eles geralmente precisam ser lubrificados após algumas horas e limpos cuidadosamente a cada duas semanas. As placas seladas, por outro lado, prometem intervalos de manutenção mais longos, mas exigem muito mais tempo para cada processo de configuração individual. Uma visita ao usuário piloto mbb Metallbearbeitung Becker GmbH em Biedenkopf mostra onde está o potencial e por que a placa está dando um novo ímpeto para aplicações de torno.

Mbb Metallbearbeitung Becker GmbH, Biedenkopf, Alemanha

Forma – não é mais um fator

A placa de torno ROTA-M flex 2+2 da SCHUNK leva a flexibilidade na usinagem de peças a um novo patamar. O prestador de serviços Josef Schumacher equipou seu centro de torneamento/fresamento com esta nova placa de torno manual com compensação central, que agora está idealmente equipada para todas as geometrias de peças. "A qualidade deles é totalmente convincente e seu serviço é inigualável. Precisávamos de uma placa de torno versátil para que pudéssemos reagir de forma rápida e direta, e isso é feito melhor com a SCHUNK."

Christian Hutlies, Diretor Geral, Josef Schumacher GmbH, Brühl perto de Colônia, Alemanha

A padronização da tecnologia de fixação de ferramentas e peças permite alta produtividade de 5 eixos na fabricação de ferramentas

Desde a reorganização dos processos internos, a empresa de fabricação de ferramentas Eberhardt GmbH & Co. KG de Cleebronn consegue operar com mais rapidez, flexibilidade e eficiência. Ao mesmo tempo, a produção aumentou consideravelmente. Um pilar essencial no conceito foi uma padronização abrangente de sua tecnologia de fixação. Isso significa que um centro de fresagem/torneamento de 5 eixos com armazenamento de paletes pode aproveitar totalmente seu potencial e, de acordo com o gerente de produção Marco Joch, "literalmente consumir os componentes".

Marco Joch, Gerente de Produção, Eberhardt GmbH & Co. KG, Cleebronn, Alemanha