arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Contenu disponible prochainement

Tout a commencé en 1945 ... dans un garage !

Ce qui est aujourd'hui une entreprise mondiale avec un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros a commencé dans un petit garage de la ville idyllique de Lauffen am Neckar. En 1945, l'inventeur amateur Friedrich Schunk, originaire de Souabe, y a ouvert un atelier de mécanique dans les conditions les plus simples avec un tour d'occasion. Avec des travaux à façon tels que la production de pièces détachées ou la réparation de machines, il a créé un moyen de subsistance pour sa famille - et a jeté les bases du futur acteur mondial, SCHUNK.

L'un des plus grands atouts de Friedrich Schunk était sa capacité à trouver une solution aux problèmes de toute nature. À l'époque déjà, le nom de SCHUNK était synonyme d'inventions innovantes, telles qu'une machine à découper les abat-jour. Travailleur, serviable et avec ses propres normes de qualité élevées, Friedrich Schunk a suivi sa propre voie.

Contenu disponible prochainement

Une période passionnante - une nouvelle ère avec le petit prince

Le passage de l'atelier d'artisan à l'entreprise manufacturière et industrielle a suivi en 1964. Dans le nouveau bâtiment, un hall de 300 mètres carrés dans la Bahnhofstrasse de Lauffen, environ 3 000 tambours d'embrayage et volants d'inertie par mois étaient initialement usinés pour la NSU Prinz 4. Un modèle de la Prinz 4 de cette série se trouve maintenant dans l'entrée du bâtiment administratif de Lauffen comme un rappel des premiers jours, s'avérant être une véritable attraction pour nos visiteurs.

Le fils du fondateur de l'entreprise, Heinz-Dieter Schunk, a rejoint l'entreprise de son père en 1964 à l'âge de 22 ans, apportant avec lui une puissante motivation commerciale. En introduisant ses propres lignes de produits, il a jeté les bases du succès de Schunk.

« Une entreprise ne peut aller de l'avant qu'en innovant ». Cette philosophie du fondateur Friedrich Schunk a perduré grâce à Heinz-Dieter Schunk. Avec la création de la gamme de mors de serrage pour mandrins de tour, SCHUNK est devenu un partenaire de l'industrie de transformation dans le domaine du serrage des pièces. En plaçant les plus hautes exigences de qualité sur ses propres produits et en poursuivant continuellement le développement de sa gamme de produits, SCHUNK est entré dans une nouvelle ère.

Contenu disponible prochainement

Les jours pionniers de l'automatisation - la voie vers des opérations industrielles modernes

SCHUNK s'est également fixé pour objectif de devenir le leader technologique international dans le domaine du serrage des outils. Le développement de la technologie d'expansion hydraulique et l'introduction du TENDO ont révolutionné le marché. Une autre étape a été franchie avec le système de porte-outils à technologie de serrage polygonal TRIBOS pour l'usinage automatisé de pièces. Pour SCHUNK, l'avenir était à l'automatisation.

En 1982, Heinz-Dieter Schunk a eu l'idée d'une autre unité commerciale après avoir visité un salon professionnel. Il a vu les premiers robots dotés d'une pince, dont le poids avait rendu les bras du robot assez instables. Il s'est rapidement rendu compte que le marché avait besoin d'une solution légère et simple. SCHUNK a été l'un des premiers fabricants à développer une technologie de préhension standardisée.

Contenu disponible prochainement

Les signes indiquent une croissance, de Lauffen au monde entier.

L'augmentation de la demande en Amérique du Nord a rendu nécessaire l'étape suivante de l'internationalisation en 1992. Raleigh, la capitale de la Caroline du Nord, devient le troisième bureau de vente étranger.

En 1994, SCHUNK a racheté Hage GmbH à Mengen, le précurseur de ce qui est aujourd'hui H.D. SCHUNK GmbH & CO KG, et a élargi le portefeuille de produits pour y inclure la gamme de mandrins de tour.

Aujourd'hui, Kristina I. Schunk et Henrik A. Schunk, les petits-enfants du fondateur de l'entreprise, dirigent l'entreprise familiale vers l'avenir. Ils ont confié à SCHUNK la tâche de rendre les productions globales du monde entier plus précises, plus économiques et plus fiables. La clientèle comprend toutes les entreprises de renom dans les domaines de la construction de machines et d'installations, de la robotique, de l'automatisation, de la manutention d'assemblage et des sciences de la vie.

Contenu disponible prochainement

En route vers l'avenir numérique

L'automatisation, la numérisation et la mise en réseau sont à l'origine de changements dynamiques. SCHUNK fait partie de cette évolution et y répond par des services numériques, des fonctions intelligentes et des applications améliorées.

Avec ses centres d'application robotique CoLab innovants, SCHUNK offre un élément important pour la planification et la mise en œuvre des tâches d'automatisation et de robotique industrielles. Cela est particulièrement bénéfique pour les nouveaux venus dans le domaine de l'automatisation à travers le monde, mais les professionnels expérimentés de l'automatisation ont également tout à gagner.

Grâce aux services et aux modules logiciels, SCHUNK permet à ses clients de se lancer dans l'automatisation - des solutions « plug and play », « installer et oublier », qui fonctionnent simplement comme il se doit. Grâce à la numérisation, les clients peuvent planifier et concevoir leurs propres solutions et processus de manière partiellement indépendante. L'esprit pionnier du fondateur de l'entreprise et le principe directeur des trois générations - offrir toujours le meilleur au client - portent SCHUNK vers l'avenir.