L’automatisation reste l’une des tendances majeures de la fabrication moderne. L’usinage assisté par robot, en particulier, a un rôle clé à jouer dans ce domaine : il s’agit d’exploiter les potentiels de fabrication, de contribuer à l’augmentation de l’efficacité et de pallier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Dans ce contexte, les Journées expertes de cette année ont proposé un vaste transfert de savoir-faire sur le thème de l’usinage robotisé, futur centre d’intérêt de la série d’événements. Dans le même temps, la plateforme d’experts continue de jouer le rôle de moteur initial d’un réseau : après une pause de deux ans, SCHUNK entend rétablir cette série d’événements qui a fait ses preuves comme une plateforme d’échanges réguliers.
Accompagnées de présentations d’experts, d’exemples de meilleures pratiques et d’une exposition commerciale, les Journées expertes de cette année se sont adressées à toutes les parties prenantes : fabricants d’outils, de composants et d’abrasifs, intégrateurs, fournisseurs de logiciels et experts en robotique. Des questions ont été discutées, par exemple : les cobots peuvent-ils être utilisés pour la rectification ? Quelles sont les possibilités d’ébavurage avec des robots non rigides ? Quels résultats la détection des arêtes et des surfaces de rectification avec un système de vision donne-t-elle ? Le programme très chargé comprenait 14 présentations techniques. « Des présentations fantastiques de la part d’un large éventail d’intervenants », a déclaré Karl Ericsson, collaborateur du spécialiste de l’automatisation Svenska Elektrod, en faisant l’éloge du programme. Thomas Magnussen de SHL, expert en traitement de surface, tire également un bilan positif : « Deux journées passionnantes et des discussions constructives ».
Les deux jours de l’événement ont aussi été largement mis à profit pour former un réseau de partenaires et pour engager des échanges au-delà des Journées expertes 2022. SCHUNK considère la plateforme pour une communauté nouvellement formée que constitue cet événement comme un moteur de la mise en réseau internationale sur l’usinage assisté par robot. Comme le souligne en conclusion le responsable des ventes de produits chez SCHUNK, Daniel Mayer, qui a dirigé l’événement en qualité d’animateur : « Il est inspirant d’obtenir des points de vue différents sur un même sujet et d’élaborer des approches communes de solutions à partir de ceux-ci. »
Notez-le maintenant :
Journées expertes sur l’enlèvement de matière robotisé
Les 25 et 26 octobre 2023