arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Equipements d’automatisation July 2023

Découvrez des innovations uniques en direct

Du 18 au 23 septembre 2023, l'industrie manufacturière internationale se réunira à l'EMO, le principal salon professionnel mondial des systèmes de fabrication. SCHUNK apportera à Hanovre sa vaste gamme de produits à 360 degrés couvrant tous les aspects des machines-outils. L'accent sera mis sur une fabrication plus durable, la connectivité et l'E-Mobilité.
Image d'application – iTENDO² Le porte-outil intelligent iTENDO² fournit des données en temps réel directement à partir de l'outil et détecte l'usure à un stade précoce. Avec « easy connect » et « easy monitor », SCHUNK propose désormais deux nouvelles étapes de numérisation améliorées.

Le monde de la production industrielle connaît actuellement un changement rapide et en profondeur. L'exigence d'amélioration accrue de l'efficacité, de la flexibilité, de la qualité et de la précision est un défi pour toutes les entreprises manufacturières ; en même temps, ce sont des moteurs du développement technologique. Sous la devise « Innovate Manufacturing », l'industrie présentera à l'EMO ses solutions aux problèmes urgents d'aujourd'hui et de demain. SCHUNK présentera des solutions complètes et une multitude d'innovations, qui peuvent être utilisées pour réaliser la transformation numérique et se rapprocher de l'objectif d'une production durable.

Principes durables en matière de manipulation et de serrage de la pièce à usiner

Des procédés permettant d'économiser de l'énergie et des ressources sont une condition pour une production durable. L'essentiel est de réduire la consommation. Les visiteurs du salon professionnel EMO pourront découvrir la préhension sans énergie de composants sensibles avec la technologie de préhension ADHESO de SCHUNK et constater par eux-mêmes qu'il est possible de manipuler des pièces sans résidus et en ménageant les ressources – sans apport d'énergie externe. ADHESO utilise des forces d'adhérence naturelles pour manipuler des composants sensibles dans la fabrication de batteries et de piles à combustible, ainsi que dans des applications des industries médicales, pharmaceutiques et électriques, entre autres.

D'autres générations avancées de mandrins de tour modernes, tels que le mandrin à changement rapide de mors ROTA THW3, respectent également le principe de durabilité. Outre sa flexibilité et sa fonctionnalité exceptionnelles, le mandrin de tour séduit par des intervalles de maintenance jusqu'à 20 fois plus longs que les produits comparables, grâce à son étanchéité brevetée. La consommation de lubrifiant est ainsi jusqu'à 20 fois moins importante et le liquide de refroidissement aussi doit être remplacé moins souvent. Outre les aspects écologiques, cela ouvre également de nouveaux domaines d'application. Grâce au système de mors à changement rapide, le mandrin peut être adapté en quelques secondes à des fonctions de serrage différentes.

Exemple d'application – ROTA THW3 Le mandrin flexible à mors à changement rapide ROTA THW3 permet des intervalles de maintenance jusqu'à 20 fois plus longs que les produits comparables grâce à un système d'étanchéité breveté.

Mise en réseau numérique jusqu'au composant

La production en réseau commence déjà à petite échelle, avec le composant. Les composants de fabrication intelligents contribuent de manière significative à des processus efficaces, plus durables et transparents. À Hanovre, SCHUNK présentera une variété de systèmes d'actionnement et de serrage à capteurs. Le module électromécanique de changement rapide de palettes NSE3-PH 138 IOL , avec son entraînement piézo-hydraulique innovant et son système de capteurs entièrement intégré, est l'un des points forts. Le module de serrage est contrôlé par IO-Link et génère des forces de traction élevées avec des dimensions identiques à celles des modules de serrage pneumatiques comparables. L'électronique intégrée détecte les différents états de serrage, tels que la position des chariots de serrage ou la présence de palettes, sans contours de collision supplémentaires.

Un autre point fort du salon est le porte-outil expansible hydraulique intelligent iTENDO². Il fournit des données en temps réel directement à partir de l'outil et détecte l'usure à un stade précoce. Outre la fiabilité du processus d'usinage, le porte-outil intelligent garantit une durée de vie plus longue de l'outil et moins de déchets. Avec une connexion et une détection faciles, SCHUNK propose désormais deux nouvelles étapes de numérisation améliorées. Le kit d'extension iTENDO² easy connect permet une connexion simple à la machine et au système de surveillance des processus existant. iTENDO² easy monitor, d'autre part, offre aux opérateurs de machines une introduction directe à la surveillance simple des processus.

Easy configuration

L'année dernière, SCHUNK a déjà montré comment mettre rapidement à disposition des solutions spécifiques à une application grâce à sa nouvelle série de produits configurables. Les outils web gratuits de SCHUNK, basés sur un navigateur, permettent d'adapter les doigts de pince, les mors de serrage et les pinces électriques et pneumatiques de SCHUNK à des applications spécifiques. À l'EMO, SCHUNK présente easyToolholder, un autre configurateur de produits pour la conception individuelle de porte-outils. Grâce au nouvel outil numérique, les porte-outils standards peuvent être modifiés selon les besoins en fonction des dimensions, du diamètre de serrage, de l'interface ou de l'alésage des copeaux, et être adaptés de manière optimale à l'application en quelques clics seulement. Les données 3D correspondantes peuvent être téléchargées en temps réel et dans différents formats et peuvent ensuite être testées virtuellement dans la simulation de la machine. Cela permet à SCHUNK de réduire la complexité de la planification des systèmes et de fournir des solutions sur mesure pour une large gamme d'applications.

Image d'application – MPG-plus/PGN-plus-P Tout d'un seul fournisseur : grâce à son vaste savoir-faire en matière d'applications et à sa large gamme de produits, SCHUNK conçoit des concepts adaptés aux tâches de la mobilité électrique.

Un portefeuille à 360 degrés pour les nouvelles industries

L'automatisation des processus devient gagne en importance. Il y a de nombreuses raisons à cela et, tôt ou tard, les entreprises devront adopter cette tendance. Avec son nouveau système de changement rapide des mors BWA pour des étaux de serrage automatique TANDEM3, c'est précisément le problème auquel s'attaque SCHUNK. Grâce à lui, les mors de serrage pour des étaux de serrage automatique à 2 ou 3 mors peuvent être remplacés manuellement ou automatiquement par un robot en très peu de temps et ainsi être adaptés à de nouvelles fonctions de serrage, et ce, sans aucun outil.

Les nouveaux adaptateurs de mors SCHUNK permettent désormais d'accéder à la vaste gamme de mors de serrage SCHUNK, même pour des serreurs de fabricants tiers. Jusqu'à présent, la gamme de mors rapportés disponibles était en effet limitée au fabricant du serreur concerné, car les interfaces dépendent du fabricant. Avec ses adaptateurs de mors, SCHUNK rend désormais les serreurs de fabricants tiers compatibles avec la gamme de mors rapportés de SCHUNK et de Gressel.

Les visiteurs de l'EMO peuvent s'attendre à de nouvelles innovations telles que des ajouts dans le domaine de la technologie des porte-outils ou du chargement automatisé des palettes.

SCHUNK à l'EMO dans le hall 3 I Stand I20

Download press releases

Press releases 5 MB ZIP Download