In den CoLabs unterstützt ein Team aus Applikationsingenieuren SCHUNK-Kunden dabei, ihre geplante Automatisierungsaufgaben optimal umzusetzen. So können sie anspruchsvolle Anwendungen risikofrei schon vor dem Kauf testen. Gemeinsam mit den SCHUNK-Experten werden die Anforderungen analysiert, die am besten geeignete Kombination aus Handhabungs-, Spanntechnik- und Bearbeitungskomponenten ausgewählt und die optimalen Parameter im Praxistest validiert. Mögliche Risiken werden minimiert, bevor die Lösung im Realprozess implementiert wird.
Die Vielfalt ist groß. Anwender können die Vor- und Nachteile verschiedener Greiftechniken an unterschiedlichen Robotertypen testen. Machbarkeitsstudien und Videodokumentationen unterstützen darüber hinaus auf dem Weg zur optimalen Automatisierungslösung. „Unser CoLab ist ein multifunktionaler Raum, der auch gemeinsame Veranstaltungen mit Partnern möglich macht“, erklärte Janick Caillot, SCHUNK-Projektingenieur, bei der Eröffnung des französischen CoLabs. Zur Einweihung hat die französische SCHUNK-Tochter fünf verschiedene Demonstrationen vorbereitet, um das Potenzial seines CoLabs bestmöglich zu veranschaulichen: von der einfachen, flexiblen Maschinenbeladung bis hin zur sensiblen Handhabung medizinischer Proben oder Spritzen.
Mit seinen CoLabs adressiert SCHUNK jedoch nicht ausschließlich Kunden, sondern auch Nachwuchskräfte, wie Tomas Berg, CEO der SCHUNK Intec Schweden, bei der Eröffnung erläuterte: „Wir fühlen uns in der Verantwortung, Schulen und Universitäten einzubeziehen, um junge Menschen auszubilden und ihre Ideen frühzeitig aufzunehmen. Hier spielt das CoLab eine wichtige Rolle.“ In den Roboter-Applikationszentren kooperiert SCHUNK mit führenden Branchenakteuren wie Fanuc, Universal Robots, Stäubli, KUKA, Yaskawa und anderen. Mikael Jigbäck von Fanuc erklärte bei der Eröffnung des CoLabs in Schweden: „Wir sehen dies als eine Möglichkeit für die schwedische Industrie, Anwendungen, die im normalen Betrieb nur schwer zu realisieren sind, sehr effektiv zu testen.“ Niklas Richardsson, Yaskawa, ergänzte: „Das CoLab strahlt die Kompetenz und Qualität von SCHUNK, unserem langjährigen und stabilen Partner, aus. Die Arbeitsweise im CoLab passt gut zu uns: Es ist ein Labor für diejenigen, die mehr wollen.“