arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de préhension mai 2021

Changement de doigt par simple pression sur un bouton

SCHUNK développe sa gamme pour le changement rapide des doigts de préhension. Alors qu’une clé six pans était nécessaire pour le système éprouvé de changement rapide de mors SCHUNK BSWS, une simple pression sur un bouton suffit avec le nouveau système manuel BSWS-M pour déverrouiller mécaniquement le doigt de préhension et le retirer instantanément de la pince. De manière aussi simple et rapide, un nouveau doigt de préhension est connecté à la pince en appuyant sur le bouton. Ce qui signifie que le système à changement rapide de mors sans outils réduit le temps de montage à son minimum, tout en améliorant la productivité et la flexibilité de tout le système automatisé. Des goupilles d’alignement disponibles en option et un trou de goupille d’alignement correspondant servant d’aide au montage supplémentaire peuvent désormais être utilisés afin de garantir, par exemple dans le cas de paires de doigts asymétriques, qu’ils ne peuvent être montés que dans la bonne position.

Facile à utiliser : avec le système de changement rapide de mors SCHUNK BSWS M, il suffit d’appuyer sur le bouton de déverrouillage pour retirer le doigt de pince. Avec des opérations de montage fréquentes, le système de changement rapide est amorti en très peu de temps. Facile à utiliser : avec le système de changement rapide de mors SCHUNK BSWS M, il suffit d’appuyer sur le bouton de déverrouillage pour retirer le doigt de pince. Avec des opérations de montage fréquentes, le système de changement rapide est amorti en très peu de temps.

Choisir parmi trois versions

Comme le système à changement rapide de mors BSWS, le système à changement rapide de mors sans outil est disponible en trois variantes. Dans la variante BSWS-BM (sept tailles standardisées de 50 à 200), le mécanisme de changement est intégré à une base, qui est elle-même montée en permanence sur le mors de base de la pince. Seuls les doigts de la pince sont remplacés. Avec cette variante, des doigts de préhension SCHUNK déjà existants équipés de tourillons d’adaptateur de la gamme BSWS-A peuvent continuer à être utilisés. La deuxième variante BSWS-URM (six tailles de 50 à 160 sont disponibles) peut être facilement intégrée de façon modulaire dans des doigts de préhension personnalisés. Ici, le mécanisme de verrouillage est fourni sous forme de kit pour une installation directe dans les doigts de pince. Cela permet d’utiliser toute la longueur du doigt pour le serrage, puisque la base est éliminée. La troisième variante BSWS-ABRM (six tailles de 50 à 160) comprend des ébauches de doigts avec mécanisme de changement intégré qui peuvent être adaptées individuellement par le client au contour de serrage respectif. Les trois variantes peuvent être utilisées de manière universelle sur toutes les pinces de première qualité de SCHUNK ainsi que sur de nombreux autres modules de préhension avec interface de doigt PGN-plus de SCHUNK.

Peut également servir de système de change stationnaire

Le système de changement rapide de mors SCHUNK BSWS-M n’est pas seulement avantageux lorsqu’il s’agit de changer rapidement les doigts de pince, mais il peut également montrer ses points forts dans d’autres applications. Par exemple, dans des applications stationnaires ou lorsqu’elles sont utilisées sur un système de transport, les pièces peuvent être rapidement retirées par simple pression d’un bouton et remplacées par une autre variante. Le système auto-explicatif peut être utilisé de manière fiable dans n’importe quelle application sans formation technique.