arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de préhension avril 2021

La coopération entre SCHUNK et 3M ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine du ponçage automatisé

Le ponçage assisté par robot est une tâche difficile, qui exige une connaissance approfondie des techniques, des processus et des matériaux. Afin d’assurer que les utilisateurs trouveront la solution optimale pour leur tâche, SCHUNK, le leader en matière de compétences pour les systèmes de préhension et techniques de serrage, et 3M, un fabricant de premier plan dans le domaine des abrasifs industriels, se sont associés. Ensemble, ils aident les entreprises à automatiser de manière optimale leurs processus de ponçage, de polissage et de brossage.

Processus d'ébavurage automatisé La coopération entre SCHUNK et 3M ouvre de nouvelles possibilités dans la conception de processus de ponçage optimaux et automatisés.

Ponçage, brossage, ébavurage, polissage ─ Lorsqu'il s'agit d'opérations exigeantes telles que l'enlèvement de matières ou la finition de pièces, de nombreuses entreprises ont recours à des opérations manuelles. Cependant, cette méthode est coûteuse pour la production en série et n’offre pas toujours la précision et la reproductibilité souhaitées. Les processus assistés par des robots, en revanche, assurent une qualité constante, sans personnel, 24 heures sur 24. Le spécialiste de l’automatisation SCHUNK aide les clients à valider les applications par des tests dans le CoLab SCHUNK et fournit les composants appropriés. Avec la gamme de produits SCHUNK pour l'usinage avec des robots, les clients seront à l'avenir en mesure de remplacer presque entièrement leurs processus manuels de ponçage, de polissage et d'ébavurage dans la production automatisée.

Afin d’ouvrir de nouvelles perspectives aux utilisateurs, SCHUNK a finalisé un partenariat avec 3M, l’un des principaux fabricants d’abrasifs industriels. 3M travaille constamment à l’optimisation des processus de ponçage et de polissage et à leur amélioration avec des produits innovants. Combiné à l'expertise de SCHUNK en matière d'automatisation, cela ouvre de toutes nouvelles possibilités pour développer des processus optimaux de ponçage, de polissage et de brossage. À cette fin, les deux entreprises mettent en commun leur savoir-faire et le mettent à la disposition des utilisateurs par le biais d'une approche de vente coopérative avec des solutions personnalisées. Les clients bénéficieront ainsi de l’expérience des deux experts pour la planification des applications de rectification automatique. Alors que SCHUNK fournit les bons composants pour le robot et soutient la mise en œuvre technique de l’application d’automatisation, 3M identifie le bon matériau de meulage et les paramètres de processus optimaux. À cet effet, des études de faisabilité simples et rapides sur différents composants peuvent être réalisées dans le CoLab de SCHUNK, et dans le laboratoire de robotique de 3M, il est possible d’optimiser davantage le processus d’abrasion et d’obtenir ainsi des résultats de surface coordonnés optimaux. Ainsi, les clients bénéficient du meilleur des deux mondes et obtiennent une solution d’automatisation optimale et personnalisée pour leur application.