arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de serrage de pièce mai 2022

Prix de l'innovation pour la découpe intelligente des métaux

La numérisation a atteint la machine-outil. Le nouvel iTENDO² y a contribué. Le porte-outil intelligent fournit des données en temps réel "au plus près de la pièce" et permet d'introduire rapidement des processus d'usinage optimaux. Le Conseil allemand du design a récompensé cette innovation SCHUNK en lui décernant le Prix allemand de l'innovation 2022.

SCHUNK iTENDO² Le système intelligent montre ses points forts dans les industries, où la qualité de la surface est importante. Le forage de précision exige une fiabilité absolue du processus - et d'excellentes qualités de surface.
iTENDO2 Composant clé de la numérisation des machines-outils : L'iTENDO² a été récompensé par le Prix allemand de l'innovation 2022.

La nouvelle variante iTENDO² easy connect est disponible à partir de juillet.

SCHUNK propose actuellement la technologie intelligente en deux étapes de numérisation : En version de base iTENDO² pad avec tablette pour détecter facilement les processus. L'intensité des vibrations peut être affichée et évaluée via une appli standard. Elle peut également créer intuitivement des évaluations d'alarme et de tendance pour optimiser durablement les processus ou introduire plus rapidement de nouveaux processus. Comme le contour interférentiel de l'iTENDO² compact et puissant correspond 1:1 à celui d'un porte-outil standard SCHUNK, il peut être facilement remplacé par un produit standard une fois le processus réglé. Il n'est pas nécessaire de reprogrammer le système en profondeur. La variante avancée iTENDO² easy connect est désormais également disponible avec une interface de données simple. Il peut transférer les valeurs mesurées du porte-outil vers d'autres systèmes, ce qui permet d'utiliser les signaux pour la surveillance de la machine ou du processus. En option, cette variante peut également être intégrée directement dans la machine pour faciliter la surveillance des limites.
Cette année, le Conseil allemand du design décernera le prix allemand de l'innovation pour la cinquième fois. Il récompense les innovations intersectorielles qui se distinguent des solutions précédentes en termes de convivialité et de valeur ajoutée.