arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Entreprise novembre 2022

Rencontrer, échanger, tisser des liens – les Expert Days sont de retour

Avec les Expert Days sur le parachèvement robotisé des 26 et 27 octobre, SCHUNK a relancé sa série d’événements bien établie en mettant en avant un nouveau sujet. Cette plateforme internationale d’experts s’est concentrée sur l’usinage assisté par robot. Plus de 70 spécialistes européens se sont réunis à Brackenheim-Hausen pour échanger des idées sur les processus d’ébavurage, de rectification ou de polissage et créer un réseau en vue des tâches futures.
Présentation des Journées expertes Lors des Journées expertes de SCHUNK sur l’enlèvement de matière robotisé, des représentants de l’industrie et de la recherche ont mis en lumière des aspects détaillés de l’usinage assisté par robot dans le cadre de 14 présentations d’experts.

L’automatisation reste l’une des tendances majeures de la fabrication moderne. L’usinage assisté par robot, en particulier, a un rôle clé à jouer dans ce domaine : il s’agit d’exploiter les potentiels de fabrication, de contribuer à l’augmentation de l’efficacité et de pallier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Dans ce contexte, les Journées expertes de cette année ont proposé un vaste transfert de savoir-faire sur le thème de l’usinage robotisé, futur centre d’intérêt de la série d’événements. Dans le même temps, la plateforme d’experts continue de jouer le rôle de moteur initial d’un réseau : après une pause de deux ans, SCHUNK entend rétablir cette série d’événements qui a fait ses preuves comme une plateforme d’échanges réguliers.

Mise en réseau lors des Expert Days Les deux journées d’événements organisées en octobre ont été caractérisées par des échanges intenses sur l’usinage robotisé, avec la possibilité d’expérimenter en pratique certaines applications.

Les moteurs de la mise en réseau internationale

Accompagnées de présentations d’experts, d’exemples de meilleures pratiques et d’une exposition commerciale, les Journées expertes de cette année se sont adressées à toutes les parties prenantes : fabricants d’outils, de composants et d’abrasifs, intégrateurs, fournisseurs de logiciels et experts en robotique. Des questions ont été discutées, par exemple : les cobots peuvent-ils être utilisés pour la rectification ? Quelles sont les possibilités d’ébavurage avec des robots non rigides ? Quels résultats la détection des arêtes et des surfaces de rectification avec un système de vision donne-t-elle ? Le programme très chargé comprenait 14 présentations techniques. « Des présentations fantastiques de la part d’un large éventail d’intervenants », a déclaré Karl Ericsson, collaborateur du spécialiste de l’automatisation Svenska Elektrod, en faisant l’éloge du programme. Thomas Magnussen de SHL, expert en traitement de surface, tire également un bilan positif : « Deux journées passionnantes et des discussions constructives ».

Mise en réseau lors des Expert Days Compte tenu de l’importance fortement croissante de l’automatisation, la mise en réseau internationale est une préoccupation centrale des Journées expertes de SCHUNK sur l’enlèvement de matière robotisé.

Les deux jours de l’événement ont aussi été largement mis à profit pour former un réseau de partenaires et pour engager des échanges au-delà des Journées expertes 2022. SCHUNK considère la plateforme pour une communauté nouvellement formée que constitue cet événement comme un moteur de la mise en réseau internationale sur l’usinage assisté par robot. Comme le souligne en conclusion le responsable des ventes de produits chez SCHUNK, Daniel Mayer, qui a dirigé l’événement en qualité d’animateur : « Il est inspirant d’obtenir des points de vue différents sur un même sujet et d’élaborer des approches communes de solutions à partir de ceux-ci. »

Notez-le maintenant :
Journées expertes sur l’enlèvement de matière robotisé
Les 25 et 26 octobre 2023