arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Entreprise juillet 2022

SCHUNK Italie ouvre un nouveau CoLab

Désormais, les clients en Italie pourront également bénéficier de ce nouveau service unique. Le 11 juillet 2022, la filiale SCHUNK de Lurate Caccivio, près de Côme, a inauguré son nouveau centre d'application robotique, où de nouvelles approches d'automatisation pourront être validées dans des conditions réalistes à l'avenir. Les ingénieurs de CoLab accompagnent les novices de l'automatisation tout au long du processus, de la planification à l'application réelle. Le CoLab italien est le deuxième en Europe.

Inauguration du CoLab en Italie Dans le nouveau CoLab de SCHUNK Intec Italy, les clients peuvent valider leurs applications cobots dans des conditions réalistes.

L'automatisation des processus grâce à la robotique industrielle et collaborative accroît l'efficacité de la fabrication. Toutefois, il n'est pas toujours facile de se lancer dans l'automatisation, car il faut tenir compte de nombreux aspects. C'est précisément dans ce domaine que SCHUNK apporte son soutien grâce à ses décennies d'expérience en matière d'applications. Dans le centre italien d'application des robots, les demandes d'automatisation des clients peuvent désormais être analysées, vérifiées quant à leur faisabilité et validées. L'objectif : minimiser le risque d'investissement pour les clients et offrir une aide concrète pour le lancement d'un processus automatisé. Grâce à cette approche pratique, SCHUNK réduit les obstacles au démarrage de l'automatisation pour les clients, qui peuvent tester l'application recommandée par SCHUNK avant d'acheter. "Notre CoLab est également un espace multifonctionnel pour la formation et les événements avec nos partenaires", explique Andrea Lolli, directeur des ventes de Gripping Systems, qui a dirigé la mise en œuvre du projet dans la branche italienne.

Andreas Kühl, directeur général de SCHUNK Italie, et Andrea Lolli, directeur des ventes Prêt pour de nouvelles tâches : Andreas Kühl, directeur général de SCHUNK Italie, et Andrea Lolli, directeur des ventes, inaugurent le nouveau CoLab.

Les partenaires technologiques en font partie

Pour l'événement d'ouverture du 11 juillet 2022, diverses applications de démonstration ont été préparées avec le soutien des fabricants de robots ABB, FANUC, Omron et UR afin d'illustrer aux visiteurs l'éventail complet des possibilités. Le spectre s'étendait de la manipulation de pièces sensibles avec la technologie de préhension bio-inspirée ADHESO au traitement automatisé des surfaces avec les nouveaux outils SCHUNK R-EMENDO, en passant par les applications de prélèvement de bacs. Le chargement semi-automatique de machines avec des cobots et les kits d'application pratiques MTB de SCHUNK ont également été simulés. Les possibilités sont pratiquement illimitées. SCHUNK vous montre comment faire.

Pince adhésive ADHESO de SCHUNK et robot collaboratif GoFA™ d'ABB Les pièces délicates ou difficiles à saisir peuvent être manipulées facilement grâce aux pinces adhésives ADHESO, respectueuses de l'environnement, et au robot collaboratif GoFa™, facile à utiliser, d'ABB.