arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
工件夹持 November 2024

ePaper 状态显示屏和计算应用程序能提高磁性夹持期间的安全性

SCHUNK 对其 MAGNOS 电磁吸盘进行了改进,可实现无变形的 5 面加工,从而提高了工艺可靠性和用户友好性。新的 ePaper 状态显示屏可清晰地向机床操作员显示电磁吸盘是激活还是停用。结合专门开发的 MAGNOS 应用程序,用户可以在加工之前模拟其夹持情况。
产品图片 - MFRS2 SCHUNK 为久经考验的 MAGNOS MFRS 电磁吸盘配备了全新的 ePaper 状态显示屏,可以清楚地显示夹持状态。

多年来,SCHUNK 的 MAGNOS 电磁吸盘一直以高效节能和对磁铁工件的可靠夹持而闻名。采用磁力夹持技术的工件夹持不仅具有令人印象深刻的高夹持力,而且还是铣削应用的理想夹持解决方案,可在单一装夹中进行 5 面工件加工。电永磁技术可确保整个工件受到均匀的磁性夹持力,从而应对复杂的加工任务。在这种情况下,板材只需要很短的电脉冲即可进行磁化或消磁,这有助于节省加工过程的能耗。

SCHUNK 是第一家在连接外壳中为其电磁吸盘配备可视状态显示屏的供应商。绿色/红色两种颜色为机床操作员提供了有关磁化状态的信息。通过这次改进,刀具和工件夹持专家现已将这种安全功能替换为 ePaper 显示屏,可以更清晰地显示夹持状态“MAG ON”和“MAG OFF”。

应用图片 - MAGNOS 采用磁力夹持技术的工件夹持不仅具有令人印象深刻的高夹持力,而且还是铣削应用的理想夹持解决方案,可在一次夹持过程中进行 5 面工件加工。

智能组合

与 SCHUNK MAGNOS 应用程序配合使用,使用状态显示屏使 MAGNOS 电磁吸盘的操作变得更简便,从而在最大程度上确保了工艺流程的可靠性。该应用程序可用于根据工件的尺寸和材料快速轻松地预先计算夹持力。由于工艺流程数据也完全包含在计算中,因此可以对生产过程进行优化。该应用程序通过模拟来显示是否已正确选择实现安全加工所需的所有参数,消除任何不确定性。

带有全新 ePaper 状态显示屏的 MAGNOS MFRS 电磁吸盘将从 2025 年第一季度开始上市。目前正在配备 MFPS 和 MFRS-DM 系列。