工件夹持 十二月 2023 全面的 SCHUNK 卡爪产品组合的关键 SCHUNK 以其新型转接爪,已建立起机用虎钳与世界上极为广泛使用的 SCHUNK/GRESSEL 顶爪产品组合之间的兼容性。这些实用、有效的连接元件为所有加工任务提供了新的灵活夹持选项。
工件夹持 十一月 2023 数秒内完成托盘定位 扁平化设计,更为稳定且性能高效:SCHUNK 将专用于机床自动化上下料的 VERO-S NSA plus 托盘模块升级为新一代 NSA3。采用不锈钢材料,是 SCHUNK VERO-S 模块化系统的组成部分,用于高效的工件夹持。NSA3 的安装可与前代型号 100% 兼容。
公司 十一月 2023 开放包容,共迎美好未来! 联邦总理 Olaf Scholz 深入了解了正在计划中的 Innovation Park Artificial Intelligence(人工智能创新园,简称 Ipai)项目。应 Dieter Schwarz 基金会的邀请,他于 2023 年 11 月 12 日星期日参观了这个开创性的应用人工智能 (AI) 项目。
公司 十一月 2023 通过数据交换提高韧性和竞争力 在柏林举行的第 14 届德国机械工程峰会上,德国机械和设备工程行业的代表以及政治家们讨论了该领域目前所面临的挑战。重点话题包括熟练技工短缺、可持续性和数字化,以及在全球竞争中,这些话题对于欧洲机械工程行业的影响。Manufacturing-X 数据库倡议是核心主题。