Con una gama versátil de componentes de automatización para aplicaciones exigentes, SCHUNK asistirá a la edición de este año de automatica, que tendrá lugar como un evento puramente digital, el "automatica sprint", del 22 al 24 de junio de 2021. El programa incluye módulos mejorados para facilitar la entrada en la automatización robótica, aspectos destacados de los nuevos mercados en crecimiento y tres retransmisiones en directo sobre los temas del trabajo con robots, la movilidad eléctrica y las ciencias de la vida. Hay entradas gratuitas para todos los interesados.
"La automatización se está abriendo paso en cada vez más áreas, y empezar a utilizarla debe ser lo más fácil posible", subraya Johannes Ketterer, vicepresidente ejecutivo del ámbito de negocios sobre sistemas de agarre de SCHUNK. Por ejemplo, gracias a las nuevas herramientas para el maquinado con robots, SCHUNK, el líder en conocimientos, se inicia en el rebabeo, pulido y lijado automatizados de las piezas: hasta ahora, estas fases de trabajo se realizaban en su mayoría de forma manual, ya que la "detección" y la inspección visual por parte de los humanos solo se podían implementar con herramientas automatizadas y robots con un gran coste. Sin embargo, los procesos realizados manualmente no solo consumen mucho tiempo, sino que también implican riesgos para los empleados. Ahora, con los robots y las herramientas de SCHUNK, se pueden automatizar y llevar a cabo muchas fases del maquinado de forma más rápida, mejor y más rentable. Los robots pueden hacer ambas cosas: cargar y maquinar.
El gripper adhesivo ADHESO se basa en el principio de la adhesión, utilizando las fuerzas intermoleculares de Van der Waals para conseguir una manipulación precisa de distintos tipos de pieza.
En la retransmisión en directo, mostraremos el impresionante potencial que encierra la automatización de los procesos de maquinado manual. En otra retransmisión en directo, SCHUNK tratará la "movilidad eléctrica" centrándose en el desarrollo de la electromovilidad y los vehículos eléctricos, un tema que está siendo impulsado con un gran compromiso por parte de la industria del automóvil y en el que también se centra SCHUNK, el líder tecnológico en sistemas de agarre y sujeción. Con el ejemplo de la innovadora y recientemente premiada tecnología de agarre ADHESO, SCHUNK demuestra cómo las pilas de combustible y las láminas de baterías altamente sensibles pueden manipularse con sensibilidad y sin residuos. Además, los ejes lineales SCHUNK de accionamiento directo y alta precisión y las pinzas SCHUNK se utilizan para el montaje preciso a alta velocidad de estatores de horquilla.
La pinza MPG-plus con cubierta protectora es especialmente adecuada para la manipulación de piezas en la industria alimentaria, farmacéutica y médica.
SCHUNK también establece puntos de referencia en la automatización como socio experto y fiable de la industria de las ciencias de la vida, que avanza rápidamente y produce continuamente nuevos procesos de fabricación, productos de tecnología médica y medicamentos. Con su red de distribución mundial y su conocimiento de las aplicaciones en casi todas las áreas de las ciencias de la vida, SCHUNK ofrece soluciones personalizadas y una amplia cartera de productos a los fabricantes de instalaciones y especialistas en automatización. Esta incluye el gripper MPG-plus para componentes pequeños de eficacia probada, cuyo uso se ha generalizado en la producción de componentes médicos. Cuenta con la certificación de sala blanca y está equipada de serie con lubricación conforme a la norma H1. La versión de gripper con cubierta protectora es un gripper de alto rendimiento y adecuada para aplicaciones hasta la clase de protección IP 54. Con grippers inteligentes como el gripper EGI de SCHUNK para componentes pequeños, los usuarios de la fabricación médica y la manipulación precisa en el laboratorio consiguen un alto grado de flexibilidad. En la retransmisión en directo se hace evidente que estos productos de alta gama duraderos, su gran variedad de accesorios y diversas opciones se han establecido con firmeza en las complejas y variadas aplicaciones de montaje y manipulación de las industrias de tecnología médica, tecnología de laboratorio, farmacéutica y cosmética.
Con sus gamas Plug & Work para cobots de Doosan Robotics, Techman Robot y Universal Robots, SCHUNK simplifica la entrada en la robótica ligera.
"Gracias a nuestros amplios conocimientos sobre aplicaciones, somos socios de automatización tanto en los mercados tradicionales como en los nuevos", señala Johannes Ketterer. "Los usuarios se benefician de la rápida y fácil ejecución del trabajo de automatización y de unos procesos eficaces y económicos. En el Automatica sprint 2021 podrán ser testigos del éxito que hemos tenido en impulsar con fuerza las nuevas tecnologías y la digitalización en los últimos meses". Los visitantes profesionales pueden solicitar su código de entrada gratuito en .