El nuevo tipo de manipulación se basa en un principio funcional de la naturaleza y utiliza las fuerzas intermoleculares de Van der Waals, que las salamanquesa también utilizan para desplazarse por una gran variedad de superficies a la velocidad del rayo. La manipulación suave y completamente sin residuos de las piezas más sensibles ofrece una multitud de nuevas aplicaciones. Se pueden manipular piezas de fibra de vidrio o micromecánicas muy ligeras, pero también componentes pesados de automoción o de ingeniería mecánica. La tecnología ADHESO muestra sus puntos fuertes especialmente en entornos sensibles desde el punto de vista higiénico: como funciona sin emisión de partículas, es idónea para aplicaciones de sala blanca en la automatización de laboratorios, la industria médica y farmacéutica, así como la industria eléctrica. Los envases, las jeringuillas, las obleas o las placas de circuitos impresos se agarran y se sujetan de forma segura con el gripper ADHESO sin necesidad de energía externa, lo que supone también un verdadero valor añadido en términos de costes de funcionamiento. Esto también facilita la puesta en funcionamiento. Con este concepto global funcional y sostenible, el líder de la competencia en sistemas de agarre y tecnología de sujeción ha demostrado su valía en el premio German Innovation Award 2021. El Consejo Alemán de Diseño ha distinguido al SCHUNK ADHESO como innovación en la clase de concurso "Excelencia en el ámbito empresarial" en la categoría "Máquinas e ingeniería".
SCHUNK ha desarrollado los grippers adhesivos de configuración flexible en colaboración con la empresa emergente INNOCISE. Aquellos que quieran utilizar la nueva tecnología en su aplicación robótica puede validarla en entornos reales en el SCHUNK CoLab antes de comprarla. Para una mayor seguridad en el proceso de planificación.