arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de automatización enero 2018

Las máquinas depanelizadoras se basan en un principio modular

SCHUNK Electronic Solutions lanza la ILR-2200: una máquina de separación de placas en línea totalmente automatizada que separa las placas de circuito individuales de las placas de circuito impreso grandes (panel) a través de un módulo de fresado. La máquina tiene un diseño modular y es la primera de este tipo en el mundo. "Los fabricantes de electrónica compran una versión básica rentable y pueden reajustar la máquina en cualquier momento con módulos de fresado y agarre, un sistema de cámaras y el manejo de una segunda o tercera placa de circuito impreso que minimiza los tiempos muertos", explica Jochen Ehmer, socio gerente de SCHUNK Electronic Solutions. "La máquina crece con las necesidades de las empresas. Esta flexibilidad prepara a las empresas para la era de la Industria 4.0, en la que los entornos de producción deberán ser más ágiles". La ILR-2200 estará disponible desde mediados de 2018.
Máquina depanelizadora en línea ILR-2200 La máquina de separación de placas modular ILR-2200 puede adaptarse fácil y rápidamente a nuevas necesidades.

Tiempo de ciclo corto con precisión de posicionamiento de 0,02 milímetros

Los usuarios de la ILR-2200 se benefician de los tiempos de ciclo cortos. Los paneles alcanzan el interior de la máquina en menos de dos segundos a través de un interruptor rápido de motor lineal. Aquí, el módulo de fresado separa las placas de circuito impreso con una precisión de aproximadamente +/- 0,1 milímetro. Gracias a los ejes del motor lineal y a la tecnología de control moderna, los módulos alcanzan una velocidad de desplazamiento de dos metros por segundo para el fresado y diez metros por minuto para el aserrado.

Las placas de circuito separadas se colocan sobre un transportador después de la separación por medio de una pinza o sobre un sistema de lanzadera para un maquinado posterior. La pinza funciona con una posición angular programable y alcanza una precisión de posicionamiento de aproximadamente 0,02 milímetros. Esto corresponde a un tercio del diámetro de un pelo humano. Esta precisión garantiza que, incluso los componentes frágiles, no se dañan. Es única en el mercado, ya que el fresado y el serrado están activos de manera simultánea en una máquina de separación de placas. "Dado que se eliminan los tiempos de montaje y los ejes del motor lineal no necesitan mantenimiento, el flujo de producción aumenta", dice Ehmer.

Disponibilidad de más del 98 por ciento

Los usuarios también se benefician de la seguridad contra fallos y de los bajos costes energéticos. "La máquina de separación de placas ILR-2200 tiene una disponibilidad técnica demostrada de más del 98 por ciento", destaca Ehmer. "Y el consumo de energía de una versión de doble lanzadera es de solo 800 vatios, poco más que el consumo de energía de un microondas".