700 expositores y 3500 máquinas expuestos: solo estas cifras hacen que la EMO de Milán, que finalizó el 9 de octubre, sea todo un éxito. La feria comercial pionera en metalurgia de seis días de duración fue una de las primeras ferias industriales que se celebró una vez más como un evento presencial, e inmediatamente atrajo a la impresionante cantidad de 60 000 visitantes venidos de 91 países. Fueron atraídos por la amplia gama de productos relacionados con las máquinas herramienta, robots y sistemas de automatización presentados en aproximadamente 700 expositores. SCHUNK no faltó a la cita y presentó sus soluciones innovadoras para la fabricación automatizada, flexible y sostenible. Lo más destacado de la digitalización de procesos: el portaherramientas inteligente iTENDO², aun más potente, que permite a los usuarios controlar sus procesos de maquinado de forma sencilla.
Andreas Kühl, director ejecutivo de la filial de SCHUNK en Italia, expresó su gran satisfacción a la conclusión de la feria: "La EMO de Milán nos brindó un nuevo comienzo y una excelente oportunidad para dar vida a nuestras novedades en portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios. Nada mejor que un encuentro presencial y un intercambio profesional con clientes, socios y nuevos contactos. Hubo menos visitantes, pero estos fueron muy concretos y se captó más su atención". Los datos alentadores sobre el desarrollo de la pandemia y la tendencia positiva que está emergiendo en la industria del metal y la máquina herramienta explican su optimismo ante el futuro.