La empresa familiar está impulsando la digitalización tanto con sus soluciones para clientes como a un nivel superior. Por ejemplo, SCHUNK participa desde hace tiempo en la gestión de la plataforma Industria 4.0, la red de asociaciones empresariales alemanas que impulsa la estrategia de alta tecnología del Gobierno alemán. Esta es una de las formas en que la empresa está ayudando a dar forma a la transformación digital de la industria y está lanzando conceptos sobre temas digitales clave. Esto demuestra que SCHUNK ya está poniendo en práctica el tema central de la feria Hannover Messe de este año, "Transformación Industrial - Marcando la Diferencia". El CEO, Henrik A. Schunk, también participa en la iniciativa de digitalización Manufacturing-X. Esta iniciativa pretende crear un espacio de datos soberano y federado para la industria conectada digitalmente y que haga que las cadenas de valor sean más sostenibles, transparentes y resistentes. Después de todo, la confianza y el control sobre sus propios datos son cruciales para las empresas en su camino hacia un futuro digital exitoso.
SCHUNK demostrará in situ cómo las soluciones digitales pueden aportar una mayor eficiencia y reducir el consumo de recursos utilizando tres ejemplos innovadores. La tecnología de inspiración biológica ADHESO agarra con suavidad las piezas delicadas o difíciles de manipular, sin dejar residuos y, lo que es más importante, sin ningún tipo de energía utilizando la fuerza adhesiva. La tecnología respetuosa con el medio ambiente recibió el premio alemán a la innovación en materia de clima y medio ambiente (IKU) en 2022. El portaherramientas inteligente iTENDO² transmite datos en tiempo real, salvaguardando así los procesos de mecanizado en los que se requiere la máxima precisión. La solución, que fue galardonada con el premio alemán a la innovación 2022, proporciona transparencia y trazabilidad, por lo que también puede reducir los rechazos. Gracias a una IA desarrollada por SCHUNK, el set de agarre 2D hace que la manipulación de objetos individuales dispuestos aleatoriamente en un nivel sea facilísima. El paquete completo de hardware, software y asistencia técnica no requiere conocimientos previos de programación o de reconocimiento de imágenes. Acompáñenos para intercambiar ideas sobre estas innovaciones. ¡Estamos deseando marcar la diferencia con usted!