La automatización y la robótica se están desarrollando rápidamente. La robótica industrial y de servicio están alcanzando altas tasas de crecimiento, con una tendencia al alza. Esto se debe a que los nuevos campos de aplicación, la facilidad de aplicación y funcionamiento y la necesidad de procesos fiables e individualizados están impulsando el desarrollo. SCHUNK, una empresa familiar con sede en Lauffen, Alemania, se dirige hacia el futuro con gran dinamismo y soluciones innovadoras junto con sus clientes y socios. La visión colectiva de la producción automatizada y autónoma se está convirtiendo cada vez más en una realidad. En la feria automatica, que se celebrará en Múnich del 21 al 24 de junio de 2022, SCHUNK presentará diversos ejemplos de soluciones para la amplia gama de productos de fabricación automatizada con una gran variedad de campos de aplicación a través del diálogo personal con los expertos: desde las ciencias de la vida hasta la electromovilidad, desde la manipulación hasta el maquinado asistido por robots.
Todavía hay mucho potencial de eficiencia oculto, especialmente en los entornos de fabricación de la metalurgia. Los nuevos sets de aplicación MTB de SCHUNK ofrecen una introducción práctica a la carga de máquinas automatizada con cobots. Las pinzas universales y las mordazas de sujeción incluidas ya están preconfiguradas para su uso en el maquinado de corte de metales. Los sets de conexión específicos para los robots permiten una puesta en funcionamiento sencilla. Esto permite ahorrar tiempo durante la planificación, así como una carga y descarga de la máquina hasta un 50 % más rápida. Los sets de aplicación de fácil manejo son ideales para un uso exigente en máquinas herramienta gracias a sus características especiales, como la caja de válvulas sellada o una boquilla de soplado integrada para la suciedad y las virutas.
Los clásicos de la automatización, los grippers neumáticos, también han experimentado algunos cambios. Estos todoterrenos de eficacia probada siguen siendo indispensables en la mayoría de los sectores de la industria gracias a su fiabilidad y a su amplia gama de variantes. El líder de la competencia en sistemas de agarre y soluciones de automatización está estableciendo nuevos estándares aquí para los escenarios de manipulación flexible del futuro con tecnologías perfeccionadas, tales como el control de procesos integrado, el aumento de la seguridad o las opciones de individualización. SCHUNK presentará en Múnich a las nuevas incorporaciones a la familia de grippers neumáticos, que obtienen las mejores calificaciones con sus características inigualables. SCHUNK también está ampliando sus servicios digitales y dando el siguiente paso hacia la individualización con productos libremente configurables. Comenzó con el configurador de dedos FGR que fue presentado en la primavera de 2022. Esta herramienta inteligente puede utilizarse para planificar y pedir dedos prensores personalizados con tan solo unos pocos clics. Como la auténtica sorpresa, SCHUNK presentará en automatica un nuevo gripper neumático de carrera larga configurable.
En una época en la que el balance energético desempeña un papel cada vez más importante, se demandan enfoques tecnológicos que permitan una producción eficiente desde el punto de vista energético. Con sus nuevos grippers magnéticos y adhesivos, SCHUNK está contribuyendo al ahorro de energía en la manipulación. Un ejemplo es la pinza magnética electropermanente EMH, que SCHUNK presentará con nuevas variantes en automatica. Combina las ventajas de la tecnología magnética con los beneficios de la tecnología de 24 voltios. Estos grippers son herramientas fiables para el agarre de componentes ferromagnéticos pequeños. Otro aspecto destacado será sin duda la tecnología de agarre sostenible de ADHESO, con la que SCHUNK está conquistando nuevos campos de aplicación. El gripper, que está inspirado en la naturaleza, supera los límites técnicos del proceso de manipulación y permite realizar un agarre suave y sin residuos y sin energía externa, por ejemplo, para la producción de baterías y pilas de combustible, en la industria médica y farmacéutica o en la industria eléctrica.
La producción se está volviendo cada vez más autónoma. Los componentes de manipulación han dejado de ser simples productos y se han convertido en soluciones inteligentes para las tareas de robótica. Están equipados con cámaras y sensores y aportan información importante sobre el proceso para los servicios inteligentes y autónomos del futuro. El agarre inteligente, la operación intuitiva, los dispositivos de autoaprendizaje o el fresado autónomo son ejemplos de las iniciativas que están dando lugar a nuevas perspectivas en la robótica y la automatización. El Dr. Martin May, ponente de SCHUNK y director del centro de Innovación, ofrecerá nuevas ideas y una visión del futuro autónomo en el foro de automatica el 23 de junio. Los visitantes de SCHUNK pueden sacar su entrada gratuita en
SCHUNK en automatica 2022: Pabellón A5, stand 502