arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de sujeción de piezas mayo 2022

ROTA THW3 recibe un importante premio de diseño

El chuck de cambio rápido de mordazas flexible consigue un equilibrio entre los tiempos de preparación cortos y el mantenimiento mínimo. Su conjunto global de diseño funcional, flexibilidad y sostenibilidad también convenció al jurado del premio iF Design Award 2022.
Chuck de cambio rápido de mordazas ROTA THW3 El chuck de cambio rápido de mordazas de mantenimiento mínimo ROTA THW3 de SCHUNK fue distinguido con el premio iF Design Award 2022.
Logo iF Design Award

Idea, forma y función: estos fueron solo algunos de los criterios utilizados por los expertos en diseño para determinar los ganadores de este año del premio iF Design Award. El chuck de cambio rápido de mordazas ROTA THW3 convenció al jurado internacional en todos los aspectos. Desde el punto de vista estético, el chuck obtuvo una alta puntuación gracias a su geometría exterior optimizada y a la reducción de los bordes que pueden interferir. Pero por encima de todo destacó por sus valores internos. Su funcionamiento fue impresionante en múltiples niveles simultáneamente. Los desarrolladores han reducido el peso de manera uniforme en el diseño del producto. Esto ayuda a reducir el consumo de energía y permite una aceleración y un frenado más rápidos del torno. Sin embargo, el chuck para torno sigue teniendo un cuerpo base extremadamente rígido que garantiza la sujeción fiable del proceso, incluso sometido a la máxima tensión. El ROTA THW3 está equipado con un sistema de cambio rápido de mordazas, por lo que puede adaptarse rápidamente a una nueva gama de piezas y ofrece una excelente repetibilidad de las mordazas de hasta <0,02 mm. Esto significa que el chuck puede adaptarse rápidamente y con gran precisión a las tareas de sujeción cambiantes y es especialmente interesante para los usuarios que producen cantidades pequeñas y medianas.

La sostenibilidad fue premiada

Además de su funcionalidad, el jurado también quedó impresionado por el enfoque sostenible del innovador dispositivo de sujeción. El sellado patentado ha permitido que los intervalos de limpieza y mantenimiento sean hasta 20 veces más largos que con productos comparables. Esto reduce el uso de lubricantes, productos de limpieza y agua y ayuda a proteger el medio ambiente. Mediante el uso de los recursos con moderación, contribuye con éxito a la producción sostenible y garantiza una funcionalidad óptima.

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 1 MB ZIP Descarga