arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

La nostra gamma di tool per la finitura superficiale robotizzata ha un nome: R-EMENDO.
R sta per robotica ed EMENDO significa lavorazione; migliorare un pezzo rimuovendo materiale, ad esempio mediante sbavatura, rettifica e lucidatura. Scopri di più sui tool R-EMENDO.

Sei interessato?

Forniscici maggiori informazioni sulle operazioni di lavorazione che volete automatizzare. I nostri consulenti tecnici discuteranno e svilupperanno con te la soluzione giusta.

Tel.: +39 031 495 13 11
remendo@de.schunk.com

Contenuto disponibile a breve

La soluzione giusta per ogni applicazione

Automatizzate ora i processi di finitura superficiale con R-EMENDO

Immagine dell'applicazione R-EMENDO

Sbavatura

La rimozione delle bave e la smussatura dei bordi taglienti dopo la lavorazione del pezzo è una delle operazioni di finitura più frequenti nell'industria della lavorazione dei metalli. Tuttavia, questa attività spesso molto monotona può anche portare a lesioni dovute ai bordi taglienti.
Per la sbavatura, SCHUNK offre una vasta gamma di tool per le varie operazioni. Trovate il prodotto giusto per la vostra soluzione di sbavatura.

Ora anche con sbavatura elettrica

I nuovi mandrini di sbavatura elettrici della serie RCE sono azionati da un motore elettrico brushless con velocità regolabile fino a 50.000 giri/min.

I vantaggi:

  • Elaborazione flessibile di pezzi diversi utilizzando strumenti diversi grazie al controllo della velocità variabile
  • Sicurezza e ottimizzazione del processo grazie al monitoraggio continuo del processo e al feedback sul carico del mandrino e sulla velocità di rotazione
  • Efficienza e lunga durata grazie al motore elettrico brushless

Carteggiatura

il processo di carteggiatura dei pezzi è spesso usato per rimuovere il materiale più grossolano o per preparare le superfici per la ­finitura superficiale­ più fine. Con la giusta scelta di utensili e abrasivi, diversi materiali come il metallo, il legno, la plastica e i materiali compositi possono essere lavorati in modo diverso a seconda della qualità superficiale da ottenere.
Per ottenere il pezzo con una finitura uniforme, SCHUNK offre un supporto e una consulenza completa per la scelta dei materiali di rettifica giusti e dei parametri di processo ottimali in aggiunta ai prodotti appropriati. Così avrai la certezza di avere la soluzione giusta per la tua applicazione di carteggiatura.

Contenuto disponibile a breve
Contenuto disponibile a breve

Lucidatura

La lucidatura delle superfici è di solito l'ultima fase della lavorazione, che dà al pezzo una finitura perfetta. Oltre al tool e all'agente lucidante, una forza di contatto costante è particolarmente importante per ottenere risultati di lucidatura ottimali e uniformi. Con i prodotti SCHUNK per la lucidatura automatica, si ottengono risultati di superficie sorprendenti grazie alla forza di contatto regolabile e uniforme.
Inoltre, saremo lieti di consigliarvi su ulteriori parametri di processo per la vostra soluzione di lucidatura, in modo da ottenere risultati perfetti.

Da manuale ad automatizzato - in un attimo

La finitura lavorazione manuale di pezzi è spesso associata a dure sollecitazioni ergonomiche a cui si trovano sottoposti gli operatori. Inoltre, i rischi per la salute sono spesso dovuti alle particelle fini come la polvere abrasiva o i trucioli. Passando alla lavorazione automatizzata si riducono al minimo questi rischi e si crea anche più valore aggiunto:

I vantaggi delle operazioni di finitura robotizzate:

  • Qualità costante dei risultati di lavorazione
  • Maggiore sicurezza e condizioni di lavoro ergonomiche
  • Riduzione del tempo di lavorazione
  • Aumento della capacità produttiva

I robot possono fare sia carico/scarico che lavorazione

Avete già un robot per il carico/scarico macchina utensile? Poi potete usarlo anche subito per sbavare il pezzo. Con i tool SCHUNK per la finitura superficiale robotizzata, è possibile automatizzare facilmente un gran numero di operazioni di sbavatura, che quindi avviene subito dopo la lavorazione. Cogli subito l'opportunità: ridurre i tempi di attesa e i costi di produzione dei vostri pezzi - con un investimento relativamente ridotto.

I vantaggi dell'utilizzo di robot esistenti in modo più efficiente

  • Maggiore utilizzo della capacità del robot
  • Eliminazione di una fase di lavoro ulteriore
  • Riduzione dei tempi di attesa (lead time) dei pezzi finiti
  • Riduzione dei costi di produzione per un rapido ritorno dell'investimento