L'edizione 2023 della Fiera di Hannover ha chiaramente dimostrato che i tempi attuali non mancano di sfide che devono essere affrontate per garantire il futuro della Germania come polo industriale. Dal 17 al 21 aprile, i temi della sostenibilità e della digitalizzazione, delle filiere e dell'approvvigionamento energetico sono stati una forza motrice per i 130.000 visitatori e gli oltre 4.000 espositori partecipanti. Tuttavia, la principale fiera mondiale del settore ha dimostrato soprattutto che esistono soluzioni. Pertanto, durante la conferenza stampa di chiusura, il presidente del Consiglio di amministrazione della Deutsche Messe AG, Dr. Jochen Köckler, ha sottolineato lo spirito ottimistico della manifestazione, assolutamente palpabile.
L'iniziativa Manufacturing-X promuove la creazione di un data room che collegherà in rete le piccole e medie imprese (PMI) di tutti i settori, aumentandone quindi la competitività e il potere di innovazione. In futuro Henrik A. Schunk, presidente del consiglio di amministrazione di SCHUNK SE & Co. KG, svolgerà un ruolo attivo in questo ambito. Alla Fiera di Hannover di quest'anno ha infatti assunto la presidenza del comitato direttivo della piattaforma Industria 4.0 per i prossimi due anni. Ciò che rende questo nuovo spazio dati europeo speciale e diverso dalle piattaforme precedenti è che viene istituito da molte aziende con un approccio consolidato e democratico. come ha spiegato Henrik A. Schunk alla Fiera di Hannover . In questo spazio le aziende partecipanti potranno condividere i propri dati lungo l'intera catena di produzione e fornitura senza perderne il controllo. Start-up, PMI e aziende possono attingere in egual misura da questo pool di dati condiviso, ad esempio per evitare carenze nella filiera o ridurre il consumo di energia nella produzione. L'obiettivo generale è la creazione di un ambiente industriale resiliente, sostenibile e competitivo.
La questione relativa al contributo che gli ecosistemi digitali possono dare alla resilienza e alla sostenibilità è stata affrontata anche da personaggi di spicco del settore, della politica e dell'economia durante il Leaders' Dialogue. Henrik A. Schunk ha indicato la strada per lo sviluppo dell'ecosistema dei dati nel panel "Connettere le catene del valore industriale per la competitività e la sostenibilità". Ha spiegato: "Manufacturing-X è un progetto di cambiamento. Abbiamo bisogno di un cambiamento culturale e di un nuovo spirito pionieristico. Dobbiamo trovare disponibilità nei quadri dirigenti e l'impegno a condividere attivamente i dati oltre le quattro mura della propria azienda. Solo allora potranno davvero emergere servizi digitali ed ecosistemi di dati dal valore aggiunto".
Lo spirito pionieristico ha caratterizzato in modo particolare lo stand della piattaforma Industria 4.0 della Fiera di Hannover 2023, dove Henrik A. Schunk e il Dott. Robert Habeck, ministro federale dell'Economia e dell'azione per il clima, hanno avuto l'opportunità di scambiare opinioni sulle pietre miliari di questo progetto nel campo della digitalizzazione. Insieme a Bettina Stark-Watzinger, ministro federale dell'Istruzione e della ricerca, Habeck modera la piattaforma Industria 4.0. Ha sottolineato in questo modo il ruolo cruciale di Manufacturing-X: "Il settore industriale sta affrontando l'enorme impresa della trasformazione digitale e sostenibile in tempi difficili per tutto il mondo. Manufacturing-X è un progetto chiave che vogliamo portare avanti nei prossimi anni insieme ai nostri partner internazionali. Abbiamo bisogno della cooperazione e dell'impegno dell'economia, della scienza e della politica per poter sfruttare al meglio e rapidamente le opportunità offerte dalla digitalizzazione".