Non importa dove o come: presa rapida e sicura dei pezzi sempre. Anche se manca l'alimentazione. A proposito di velocità: nessuno può competere con i nostri eroi magnetici quando si tratta di essere subito pronti al funzionamento. Basta un minimo impulso di corrente perché le pinze magnetiche siano pronte all'uso.
Semplice, facile da maneggiare ed eccezionalmente forte: è ora di portare la forza magnetica invisibile nella vostra produzione!
La funzione del modulo di presa magnetico è basata sulla combinazione di magneti Alnico e neodimio. Per attivare il sistema, un impulso di corrente elettrica viene condotto attraverso la bobina, che inverte di conseguenza la polarità del magnete AlNiCo. Il flusso magnetico del magnete AlNiCo passa il magnete al neodimio allo stato disattivato e chiude il circuito magnetico sul corpo base della pinza di presa in acciaio. Il pezzo è sempre trattenuto in modo sicuro – ciò è garantito dalla modalità di funzionamento delle pinze, che si basa su una combinazione di magneti elettrici e permanenti e mantiene in modo affidabile il flusso magnetico anche quando le pinze sono disattivate.
Comunicazione via I/O digitale
per l'alimentazione elettrica
Elettronica di potenza e regolazione integrata per il comando del servomotore
Per l'inversione polare dei magneti AlNiCo
Circondato da una bobina elettromagnetica
Conduce il flusso magnetico attraverso il pezzo
Nello SCHUNK Robot Application Center CoLab, collaboriamo con voi per testare l'applicazione pianificata. In questo modo vi supportiamo nella scelta della pinza magnetica giusta per la vostra operazione.
Contatta subito il tuo referente SCHUNK di zona per discutere e sviluppare insieme l'applicazione.