デジタル化は工作機械にも及んでいます。これに貢献したのが、新型の「iTENDO²」です。スマートツールホルダーは、「部品に最も近いところ」でリアルタイムにデータを提供し、最適な加工プロセスの迅速な導入を支援します。このたび、ドイツデザイン評議会は、この SCHUNK のイノベーションを「ドイツ・イノベーション・アワード 2022」で表彰しました。
ドイツ連邦経済エネルギー・気候保護省は、SCHUNKの革新的なグリップ技術 ADHESO に IKU 2022 を授与しました。バイオに触発された、エネルギーを節約する取り扱い方法は、多くの分野で持続可能な自動化プロセスを促進します。SCHUNKはスタートアップ企業INNOCISEと共同で技術を開発しました。
受賞者の動画へ
フレキシブルジョークイックチェンジチャック ROTA THW3 は、短い段替え時間とメンテナンス間隔の短縮機能を両立しています。また、機能的なデザイン、柔軟性、持続可能性を総合的にパッケージ化し、iFデザインアワード2022での審査員も納得のいくものでした。
ハノーファーの自動車部品メーカーとフランコニアのホップ製品メーカーが同列に語られる場合、その意味するところは一つしかありません。ドイツの雑誌『WirtschaftsWoche』が、今年も「世界の隠れた市場リーダー500社」を選出したのです。2022年、SCHUNK はラウフェン・アム・ネッカーのグリップシステムとクランプ技術のスペシャリストとして5回めの受賞となります。
生体工学に着想を得た斬新なグリップ技術「ADHESO」は、ドイツデザイン評議会のコンペティション部門「Excellence in Business to Business」において、ドイツ・イノベーション・アワード2021を受賞しました。
革新的で人間工学に基づく構造、迅速な運用開始が可能:SCHUNK EGH はスマート設計により、コボットによる自動化が特に容易になっています。それは、このグリッパーの栄誉あるレッド・ドット・デザイン賞2021「プロダクトデザイン」部門の受賞理由でもあります。