SCHUNK 是刀具和工件夹持、抓取技术和自动化技术领域的国际技术领导者。拥有 9 家工厂和 34 家直属分公司,大约 3500 名员工,以及遍布全球超过 50 个国家和地区的分销合作伙伴,保证了密集的市场。
以创新技术塑造未来——这正是 SCHUNK 的主张。为此,该家族式企业正在进一步推动产品和服务的开发和数字化,从而提高工艺流程的效率、透明度和可持续性。SCHUNK 与客户和合作伙伴并肩作战,共同面对当下和未来的挑战:携手共创更美好的明天!
凭借其开拓精神和创新实力,SCHUNK 一如既往地为客户树立起生产力优化的新标杆。使客户能够从一系列集成组件、应用和服务中获益。SCHUNK 数十年来积累了深厚的行业知识,为其在众多领域的发展奠定了基础。
在汽车、电子产品、生命科学、航空航天和物流等众多行业的完整供应链中,自动化和生产专家 SCHUNK 是客户可靠的合作伙伴。
SCHUNK 起家于劳芬/内卡,其总部也坐落于此。该公司由 Friedrich Schunk 于 1945 年在此创立,当时的 SCHUNK 还是一家机械车间。在其儿子 Heinz-Dieter Schunk 的管理下,SCHUNK 逐渐发展成为全球领先的机器人及生产系统技术供应商。目前,公司由家族第三代成员 Kristina I. Schunk 和 Henrik A. Schunk 兄妹经营。作为肩负社会责任感的雇主,SCHUNK 深深扎根于家乡地区。
即使在全球化时代,我们仍然高度秉持家族企业的价值观,与客户保持直接联系并承担个人责任。
我们不仅要满足客户的要求,更要超越他们的期望。我们通过施行 100% 最终控制政策,持续改进和众所周知的 SCHUNK“关爱文化”,将客户的需求转变为我们自身的需求。
SCHUNK 永远领先一步:做更多的准备去接受挑战并将理想变为现实;做更多的投资实现技术创新;更加灵活地应对未来的快速变化,并为各种任务提供解决方案。那就是我们所代表的。
对我们来说,我们经营理念最重要的基石是:开拓精神、关爱文化和可靠性。