在这个全新的斯洛伐克机器人应用中心,有六台协作机器人和三台工业机器人为客户提供现场服务。在斯洛伐克 SCHUNK 子公司一楼,设备配套齐全,功能多样,总占地 350 平方米。这里还配备了实验室、会议室、培训室和车间。在机器人房间的中央设有一台六边形工作台,所有 CoLab 的访客都可以由此直观地了解雄克自动化世界。
在 CoLab 中,一支应用工程师团队将为 SCHUNK 客户提供特定自动化任务的测试服务。在合作过程中,我们将选择最合适的搬运、刀具和工件夹持技术和加工工具,并在实际测试中验证最佳参数。这将帮助客户为自动化任务进行最优规划,并规避实施风险。在 CoLab 中进行验证能够加快调试速度,同时将客户的投资风险降至最低。雄克斯洛伐克子公司总经理 František Jantoška 对此充满热情。在 SCHUNK CoLab 的开幕式上,他强调了这一概念的独特性。“这个地方适合任何想要通过自动化来提高流程效率,改善工作场所安全性,同时减轻工作压力的人。” 在这里,您还可以结交到崭露头角的技术人才,积累宝贵的人脉资源。“该场所不仅面向行业专家开放,也向想要在自动化、机器人技术和材料加工领域学习的院校学生开放。因此,我们正在与斯洛伐克的高校沟通,将 CoLab 纳入教学计划中。学生们可以在这里完成论文。”
通过这种方式,即将进入职业的人才可以通过 CoLab 提前积累经验,以贴近实际的方式为未来的自动化工作环境做好准备。通过现场演示、测试文档、可行性研究、客户培训课程以及各种机器人外围设备架设(包括应用专家的硬件设置),SCHUNK 充分发挥合作伙伴的作用,在所有自动化步骤中为客户提供实际支持。
位于尼特拉的机器人应用中心已经开始运营——对未来,我们怀揣着更多想法:斯洛伐克的专家们希望发扬 SCHUNK 的开拓精神,计划为 CoLab 配备五轴加工中心和一台分板机,以满足中欧地区的所有市场需求。