arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Società ottobre 2023

Alcuni dei migliori operatori di torni CNC in Germania

Il giovane e talentuoso apprendista SCHUNK Julian Gelo ha mostrato le proprie abilità al campionato tedesco di "tornitura CNC" e ha vinto la medaglia di bronzo. Ciò significa che fa parte della nazionale e ora ha la possibilità di rappresentare la Germania al prossimo Campionato mondiale a Lione.
SCHUNK – WorldSkills Julian Gelo ha ottenuto il 3° posto al Campionato tedesco di "Tornitura CNC" e ora ha la possibilità di partecipare al Campionato mondiale a Lione.

Julian Gelo, apprendista operatore di macchine da taglio presso SCHUNK, ha trascorso sei mesi a prepararsi intensamente per la prossima competizione. I compiti assegnati ai sei finalisti del WorldSkills Germany erano impegnativi e vari. Oltre alle competenze tecniche di prim'ordine, i giovani talenti dovevano fornire prestazioni di alto livello sotto la pressione del tempo, in un ambiente non familiare e mentre erano osservati con attenzione dai visitatori della fiera. In ciascuno dei tre giorni della competizione all'EMO di quest'anno, la fiera leader mondiale per la tecnologia di produzione, hanno dovuto produrre pezzi diversi. Il compito era quello di produrre un unico pezzo il primo giorno, creare un assemblaggio il secondo giorno e produrre una piccola serie il terzo giorno.

La tecnologia delle macchine da taglio sta attraversando un'evoluzione tecnologica

Le impressionanti prestazioni di Julian Gelo nella tornitura CNC non solo hanno rappresentato con successo SCHUNK, ma hanno anche reso grande onore alla sua professione di apprendista. Oltre all'intero team SCHUNK, ne è particolarmente orgoglioso il suo istruttore Felix Seidel: "vorrei esprimere il mio sincero rispetto per tutti coloro che hanno gareggiato qui alla EMO in questa disciplina impegnativa. Julian Gelo ha svolto un ottimo lavoro, per se stesso e come ambasciatore di SCHUNK. Ciò dimostra ancora una volta quanto possa essere entusiasmante e versatile la formazione come operatore di macchine da taglio". La competizione intorno a questa formazione è la migliore dimostrazione di come sia cambiata la professione. Oggi gli operatori delle macchine da taglio utilizzano macchine all'avanguardia controllate da computer e sono responsabili del monitoraggio e dell'ottimizzazione di processi complessi e sempre più automatizzati. Nel processo, apprendono continuamente nuovi processi di produzione. Ciò rende la professione un'opzione di carriera attraente per i giovani di talento interessati alla tecnologia.

Ecco perché un apprendistato presso SCHUNK pone particolare enfasi sul trasferimento pratico delle conoscenze specialistiche. Nel moderno centro di formazione, i giovani collaboratori di SCHUNK apprendono non solo le basi dell'artigianato, ma anche come utilizzare la moderna tecnologia delle macchine e degli impianti in processi automatizzati e supportati da robot. E anche in termini di sviluppo personale hanno tutte le opportunità per prepararsi in modo ottimale alle esigenze del mondo professionale. Julian Gelo ha espresso il proprio entusiasmo per il suo apprendistato presso l'azienda leader nella tecnologia per bloccaggio utensili e attrezzature, tecnologia di presa e tecnologia di automazione: "SCHUNK mi ha supportato intensamente durante l'intero periodo di preparazione. In questo modo, ad Hannover, ho potuto non solo mettere in mostra ciò che avevo imparato a livello professionale, ma anche raggiungere l'obiettivo personale che mi ero prefissato. Sono entusiasta dell’opportunità di far parte della Nazionale”. Uno dei tre vincitori di medaglie nella competizione avrà ora la possibilità di rappresentare la Germania al prossimo WorldSkills di Lione nel 2024.

Campionato mondiale dei mestieri

WorldSkills, spesso definito il "Campionato mondiale dei mestieri", è una rinomata piattaforma di competizioni internazionali in cui giovani professionisti provenienti da tutto il mondo dimostrano le loro abilità in varie discipline artigianali. In questo modo, vengono spronati a raggiungere le massime prestazioni nelle competizioni regionali e nazionali, mentre possono anche scambiare idee tra loro e imparare dai migliori divertendosi sul lavoro. Coloro che si dimostrano all'altezza a livello nazionale hanno la possibilità di partecipare al Campionato europeo o mondiale. La Germania è attualmente rappresentata in oltre 40 discipline a EuroSkills e WorldSkills. Il Campionato tedesco nella disciplina "Tornitura CNC" si è svolto dal 18 al 23 settembre 2023, presso la EMO di Hannover.