arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Key visual - Settore aerospaziale

Settore aerospaziale presso SCHUNK

Addio ai ritardi. La produttività decolla.

Pochi settori operano così vicini ai limiti di ciò che è tecnicamente fattibile come l'industria aerospaziale. Materiali come il titanio, strutture leggere e delicate e processi rigorosamente certificati impongono elevati requisiti di stabilità ed efficienza. L'interfaccia del processo produttivo determina se questo avrà successo o si arresterà.

Per aiutarti a superare queste sfide, SCHUNK offre soluzioni progettate per applicazioni esigenti. I nostri sistemi di serraggio e di presa offrono la massima precisione di ripetibilità, un controllo del processo affidabile e un'elevata efficienza: dai dispositivi modulari di serraggio per componenti strutturali alla manipolazione automatizzata delle pale delle turbine.​
Questo è l'effetto SCHUNK. Insieme, acceleriamo la tua produzione con precisione e senza compromessi.

Contattaci subito!

Vivi l'effetto SCHUNK:

  • ​ tempo di funzionamento macchina maggiore​
    Tempi di configurazione ridotti, set-up stabili e sistemi automatizzabili aumentano il tempo disponibile di funzionamento della macchina.
  • Un processo affidabile come un pilota automatico​
    Garantiamo la qualità dei tuoi componenti e forniamo processi riproducibili, dai pezzi grezzi ai componenti finiti.
  • ​Un unico partner per l'intera catena di processo​
    Dai prodotti standard alle soluzioni ingegneristiche personalizzate, supportiamo progetti aerospaziali in tutto il mondo e sviluppiamo proposte studiate su misura per la tua applicazione.

I componenti del motore sono realizzati in superleghe ad alta resistenza difficili da lavorare. È qui che elevati carichi termici incontrano tolleranze ristrette.
SCHUNK ti supporta con soluzioni affidabili a livello di processo per le tue esigenze di produzione: dalla lavorazione a basse vibrazioni alla precisione dimensionale riproducibile.

Lavorazione meccanica di componenti del motore

Dischi palettati​

I dischi palettati richiedono i massimi requisiti in termini di precisione, affidabilità dei processi e protezione dei componenti. SCHUNK sviluppa soluzioni di serraggio personalizzate che garantiscono un'elevata precisione di concentricità, una distribuzione definita della forza e una lavorazione a basse vibrazioni.​

Rotori di turbine

Per i rotori delle turbine, la massima precisione di concentricità e la rigidità sono gli obiettivi principali in ogni fase di lavorazione. Utilizzando le soluzioni di serraggio SCHUNK rigide e precise, le vibrazioni vengono ridotte, i tempi di attrezzaggio si accorciano e l'affidabilità del processo aumenta.​

Il tuo valore aggiunto per una produzione di motori affidabile nei processi

  • Rendere gestibile la complessità
    Soluzioni di serraggio sofisticate si adattano in modo affidabile a geometrie complesse e processi a più fasi.​
  • Efficienza durante l'intero processo di lavorazione​
    Il serraggio pezzo stabile, i processi di attrezzaggio brevi e i portautensili potenti riducono i tempi di inattività e aumentano la produttività nella produzione di motori.
  • Sicurezza nel processo​
    La precisione riproducibile e la semplicità di utilizzo garantiscono la massima affidabilità nei componenti in cui la sicurezza è fondamentale.

Richiedi una soluzione per la lavorazione del motore

Per sostenere l'intero carico durante l'atterraggio, i componenti del telaio sono realizzati in titanio o acciai ad alta resistenza come strutture solide.​La sfida consiste nella lavorazione di precisione di questi componenti grandi e pesanti.
SCHUNK offre soluzioni di serraggio adatte, dalle morse automatiche per forze di serraggio elevate ai sistemi modulari per il fissaggio che fissano i pezzi con una deformazione minima.

Il tuo valore aggiunto per la produzione di telai di precisione​

  • Lavorazione di precisione di pezzi grezzi forgiati solidi​
    Il posizionamento preciso e il serraggio ripetibile garantiscono tolleranze ristrette per pezzi di grandi dimensioni e solidi.​
  • Flessibilità grazie al design modulare​
    I nostri sistemi di serraggio hanno un design specifico per il pezzo e una struttura modulare. Il design modulare consente di fissare facilmente famiglie di componenti nello stesso dispositivo.​
  • Processi di lavorazione stabili​
    Design robusti e forze di ancoraggio elevate garantiscono una lavorazione senza vibrazioni e risultati affidabili con materiali ad alta resistenza.​

Discussione sul concetto di fissaggio dei componenti del telaio

Che si tratti di telai, nervature o grandi componenti in alluminio, l'ingegneria strutturale coniuga costruzione leggera e grandi dimensioni. La produzione di questi componenti, spesso a pareti sottili e sensibili alle vibrazioni, richiede una particolare attenzione.
SCHUNK offre una configurazione affidabile e flessibile che evita sollecitazioni sui materiali e riduce i tuoi tempi ciclo.​

Lavorazione di componenti strutturali​

Longheroni

Massima precisione dimensionale per i longheroni: il serraggio ibrido, ottenuto mediante morse manuali autocentranti ed elementi di serraggio flottanti, consente una lavorazione senza deformazioni. Un sistema di serraggio a punto zero ottimizza l'attrezzaggio, garantendo tempi di configurazione ridotti e un'elevata flessibilità.

Centina

VERO-S Aviation consente di produrre componenti strutturali in modo più rapido e preciso. Il sistema di serraggio a punto zero flessibile può essere progettato per vari componenti strutturali e macchinari, riducendo il numero di allestimenti.

Il tuo valore aggiunto per la produzione di componenti strutturali sensibili​

  • Tempi di produzione più brevi​
    Configurazioni più rapide e un minor numero di operazioni di serraggio velocizzano l'intero processo produttivo.​
  • Elevata flessibilità​
    Le soluzioni di serraggio si adattano facilmente a diverse dimensioni dei componenti, dimensioni dei lotti e geometrie.​
  • Stabilità costante del processo​
    Il serraggio a bassa deformazione e la semplicità di manipolazione garantiscono una qualità riproducibile, anche con strutture a parete sottile.​

Esamina la domanda con gli esperti

Serraggio di componenti strutturali con VERO-S Aviation​

Le unità di serraggio SCHUNK VERO-S Aviation consentono una regolazione rapida ed estremamente efficiente dell'intero sistema di serraggio grazie a uno speciale cuscinetto del sistema di serraggio a punto zero SCHUNK VERO-S.

L'efficienza nell'industria aerospaziale non si raggiunge attraverso i singoli componenti o le singole fasi di produzione, ma attraverso la loro interazione coordinata lungo l'intero processo produttivo.
SCHUNK va oltre il singolo componente: ottimizziamo l'intera catena di processo, dalla minimizzazione dei tempi di attrezzaggio fino alla produzione completamente automatizzata. Insieme, ti aiuteremo a massimizzare il tuo potenziale e a portare la tua produttività a un livello superiore.​

Soluzioni per l'ottimizzazione dei processi​

Tempo di preparazione macchina ridotto

Riduzione al minimo dei tempi di attrezzaggio come fattore di successo: VERO-S è l'interfaccia universale per le tue esigenze di produzione. VERO-S può essere adattato a qualsiasi macchina per processi manuali o automatizzati, che si tratti di un centro di lavorazione a 3, 4 o 5 assi, una macchina compatta o a portale.

Operazione di tornitura affidabile nel processo​

Il nostro portafoglio di prodotti offre elevate forze di serraggio e una gamma unica per ogni esigenza. I mandrini autocentranti ROTA garantiscono la stabilità del processo per una varietà di applicazioni di tornitura, dalla lavorazione di precisione di anelli delicati al fissaggio sicuro di componenti asimmetrici.

Taglio dei metalli a basse vibrazioni

Elevata capacità di smorzamento e forte tenuta:​la nostra gamma di prodotti a bassa manutenzione offre una qualità superficiale ottimale senza necessità di attrezzature di installazione esterne. Prodotti di punta come il TENDO Slim 4ax migliorano l'accessibilità nella lavorazione a 5 assi e garantiscono una maggiore durata degli utensili durante la lavorazione di strutture aerospaziali complesse.

Potente tecnologia di serraggio​

La nostra tecnologia di serraggio soddisfa i requisiti della lavorazione del titanio e dell'alluminio grazie all'impiego di elevate forze. Che si tratti di carico manuale di geometrie complesse su macchine a 5 assi o di carico automatizzato di grandi quantità di pezzi, offriamo la tecnologia di serraggio più adatta e affidabile.

Automazione

Il tuo partner per l'automazione aerospaziale: che si tratti di caricamento automatizzato di pezzi o di manipolazione di profili di serraggio complessi, SCHUNK vi offre la soluzione ideale per il tuo processo automatizzato.

Il tuo valore aggiunto nelle soluzioni di ottimizzazione dei processi​

  • Meno tempo di inattività, più tempo di funzionamento​
    La tecnologia di cambio rapido dei pallet, abbinata all'apposita tecnologia di bloccaggio, riduce i tempi di allestimento e aumenta la flessibilità della produzione.
  • Aumenta la produttività​
    Dispositivi di serraggio precisi e portautensili potenti consentono una lavorazione stabile e parametri di taglio più efficienti.​
  • Prossimo passo: automazione​
    Interfacce standardizzate e sistemi modulari creano le basi per processi automatizzati e concetti di produzione scalabili.

Discussione sul potenziale di ottimizzazione

Scopri l'effetto SCHUNK:

richiedi un preventivo senza impegno e iniziamo subito a collaborare!

Tel. +49-7133-103-2555
Scrivi un'e-mail

Sviluppo commerciale globale del settore aerospaziale​