arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
工件夹持 十一月 2023

手动或全自动卡爪快换——完全无需工具

SCHUNK 助力提高自动化水平:借助 TANDEM BWA 虎钳,可实现小批量不同工件的全自动夹持。新一代虎钳支持通过机器人快速更换夹爪。这极大地缩短了装设时间,尤其适合多种应用和夹具塔。
SCHUNK TANDEM3 夹爪快换系统 新款 TANDEM BWA 强力夹具支持机器人自动换夹。

在许多工业化国家,劳动力市场的储备已无法满足对熟练技工的需求。许多行业也面临着竞争压力,需要更高效的制造流程。这两种趋势都意味着自动化流程变得日益重要,自动化转型是当务之急。应用专家 SCHUNK 开发的一款模块能够扩展自主加工过程的可能性。借助新款卡爪快换系统 BWA,现在可以手动更换或通过机器人全自动为 TANDEM 强力夹具快速换爪。将来,该系统将提供规格为 100、140、160 和 250 的气动及液压 2 爪和 3 爪强力夹具。

批量转换的快速响应

夹持装置中包含的快换卡爪可以在数秒钟内自动更换,无需使用任何工具。作为经验丰富的全系列产品供应商,SCHUNK 还提供配套的 PGN-plus-P 气动平动机械手,用于实现自动取放。机械手手指配有特殊的、装有弹簧的夹持部件。这样可以自动解锁并拾起顶爪,然后以契合的方式重新插入。可以随时灵活地适应新的夹持任务。与传统的夹爪更换相比,TANDEM 的快速换爪系统可以将手动更换速度加快五倍。

SCHUNK TANDEM3 夹爪快换系统 夹持装置中包含的快换卡爪可以在数秒钟内自动更换,无需使用任何工具。

标配集成监控

在自动化方面,作为标准配置集成在夹持设备中的监控功能特别适合于未来应用。除了“打开”和“闭合”基爪位置的专利动态压力监控功能外,还集成了对压缩空气输送到夹爪的监控。通过此方法,客户可以进行工件接触控制或者清洁夹持表面。
所有 TANDEM 强力夹具都有一个共同点:设计紧凑,即使在狭窄空间内,也能为五面加工提供持续的高夹紧力和极佳的工件可接近性。通过灵活性和快速响应提高行业竞争力。除了强力夹具及夹爪外,机器人的搬运组件对于自动化流程也至关重要。SCHUNK 凭借其广泛且完美匹配的刀具和工件夹持技术、抓取技术和自动化组件产品组合,为客户提供一站式应用解决方案。