arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
客户案例 March 2026

FUX Maschinenbau 采用 Feiba 专利型材处理解决方案

复杂的要求最好通过密切合作来解决:当不同材料、不断变化的型材几何形状和较长的大型零件在自动化环境中交汇时,就需要整体解决方案。feiba Engineering & Plants GmbH 和 SCHUNK 开发了一套集精度、速度和工艺可靠性于一体的系统,在处理柔软、易变形和敏感的型材时也同样出色。
FEIBA PGN-plus-P 应用报告 FUX Maschinenbau und Kunststofftechnik GmbH 的系统配备了两台 FANUC M-710 IC-70 机器人和两个 SCHUNK PGN-plus-P 240-1 机械手。

多年来,feiba Engineering & Plants GmbH 一直是特种机械的专家和供应商,在自动化焊接和连接工艺方面是该行业值得信赖的合作伙伴,尤其是铝件和钢件的连接。除了最先进的焊接技术外,冲压、刷涂和抛光也是他们日常业务的一部分。他们的服务组合广泛,从自动化单个单元到灵活可重构的集成生产线和原型单元,包括夹具和工装。

在客户的生产环境中,反复出现的挑战是如何安全可靠地处理由不同材料(塑料、铝、钢等)制成的具有不同尺寸、表面和刚度的型材。关键要求包括在短节拍时间内实现高精度和高重复性,以及即使对于长尺寸、易弯折的柔性组件,也能保持工艺稳定。该系统还需易于集成,满足客户的定制需求。

解决方案:ROSA — 由Feiba 采用 SCHUNK 抓取技术打造的机器人智能自动化系统

Feiba 在型材处理方面采用 ROSA(机器人智能自动化)——这是一套专门开发并获得专利的系统,用于处理空心腔体及实心型材。ROSA 可以模块化地集成到上下游工序中,并根据具体需求进行定制。其核心是一个带有型材检测功能的先进摄像系统:该系统可在极短时间内精准识别型材的确切位置,并启动抓取操作。根据型材的长度和弹性,ROSA 使用一台或两台机器人,可靠地移动柔性或刚性工件。该系统可搬运长达 12 米的型材,节拍时间最快可达10 秒。

ROSA 对抓取技术提出了很高的要求:长尺寸工件在机械手处产生较高的杠杆力和振动。同时,该系统必须避免损坏敏感表面,并牢固抓取各种轮廓形状。抓取解决方案必须适用于较长的手指,能够承受高扭矩负载,同时保持轻量化。

FEIBA PGN-plus-P 应用报告 在 FUX Maschinenbau und Kunststofftechnik GmbH 公司,ROSA 系统确保了在给层压机上下料过程中对型材的精确处理。

Feiba 在 ROSA 系统中采用 SCHUNK 的抓取解决方案。

抓取与自动化技术部的技术销售 Roland Vass 说: “抓取技术方面的挑战在于长尺寸工件所产生的高扭矩负载。通过使用具有多齿导轨的 PGN-plus-P 机械手,我们找到了最佳解决方案。” 决定性因素在于该产品在紧凑设计的同时提供了高抓取力,并且具备最高的过程可靠性和重复精度。此外,SCHUNK 抓取系统专为连续工业运行设计,可通过快速更换抓取机构,实现灵活高效的切换。ROSA 的抓取解决方案使用 SCHUNK PGN-Plus-P 240-1 机械手。它是一款紧凑型机械手,抓取力高,自重低,凭借其专利的多齿导轨,可以承受高作用力和力矩。多齿滑动导轨还允许安装非常长的机械手手指。在两个位置使用 MMS 传感器进行位置监控。在机器人领域,ROSA 依赖于 2 m/s² 的加速度确保高效的重新定位和切换过程,从而实现动态运动序列。

ROSA 在 FUX
Maschinenbau und Kunststofftechnik GmbH 的实际应用

配备 SCHUNK 机械手的 ROSA 系统已应用于许多行业,包括门窗制造商、型材制造商和家具行业供应商。FUX Maschinenbau 开发并生产用于型材和窗户制造的创新系统。在该应用中,ROSA 可以精确搬运型材,为层压机上料。层压机以卷材为原料,将薄膜或箔材连续覆膜于塑料、PVC、木材、金属及铝制型材表面。SCHUNK 机械手可对多种型材几何形状实现形锁合与力锁合的抓取,防止敏感表面受损,并在产品型号更换时实现抓取系统的快速更换。使用 ROSA 搬运型材的优势是过程可预测,设置时间缩短,系统可用性高。

ROSA 和 SCHUNK 共创价值

ROSA 和 SCHUNK 机械手 相结合,能够非常灵活、可靠地搬运长度超过 12 米的空腔型材和实心型材。得益于智能图像处理、紧凑型高性能机械手和模块化快换系统,能够可靠地满足批量生产和多品种混线作业中不断变化的需求。单调且体力要求高的任务已实现自动化,减轻了员工的劳动强度。此外,用户还能受益于更短的生产节拍、更高的灵活性以及最高水平的系统性能。

Feiba PGN-plus-P 成功案例 ROSA 实践应用——获得专利的 ROSA 搬运系统可安全地自动搬运长 6 米、重 9 公斤的型材。