arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Tecnologia di presa maggio 2023

Una partnership per un futuro automatizzato

Dal 27 al 30 giugno 2023, la principale fiera mondiale del settore dell'automazione e della robotica intelligenti riunirà a Monaco le tecnologie chiave che daranno forma al nostro futuro. Ad automatica, SCHUNK esporrà le proprie innovazioni intelligenti che consentono di risolvere le attività di manipolazione in modo trasparente, flessibile e affidabile.
SLD/EGK – immagine dell'applicazione Con la serie SLD, SCHUNK rende disponibile una nuova generazione di assi lineari ad azionamento diretto che garantiscono tempi di ciclo brevi e maggiore produttività nei processi di assemblaggio e manipolazione ad alta velocità per i settori della produzione elettronica, della mobilità elettrica o delle scienze della vita.

Rendere i processi dei propri clienti comprensibili, semplici ed efficienti è l'obiettivo chiave dichiarato dello specialista dell'automazione SCHUNK. Per raggiungerlo, la trasparenza dei dati riveste un ruolo fondamentale. Essa, infatti, garantisce processi affidabili e pone le basi per una pianificazione efficiente delle risorse, una produzione senza difetti e l'efficienza energetica. Ecco perché la digitalizzazione di componenti e processi va di pari passo con una produzione sostenibile. SCHUNK mostra in che modo le soluzioni digitali portino a una maggiore efficienza e a un minore consumo di risorse con esempi pratici che si riferiscono alla produzione automatizzata in una vasta gamma di aree applicative.

In primo piano: processi trasparenti

A Monaco, SCHUNK presenterà un'intera gamma di nuove soluzioni portatrici di efficienza. In particolare, farà il suo debutto l'unità di posizionamento PPD. Questa unità rende possibili sequenze di movimento più complesse nella manipolazione pneumatica. In combinazione con le pinze pneumatiche, le dita possono essere controllate in modo flessibile e con elevata precisione, con possibilità di regolare la forza di presa e la velocità. I parametri applicativi necessari per la serie di pinze definita sono già memorizzati sul dispositivo, soluzione che consente di risparmiare tempo durante la messa in funzione. In combinazione con la potente pinza universale PGL-plus-P pneumatica con corsa extra lunga, consente di realizzare attività di manipolazione versatili anche in ambienti difficili, dal caricamento delle macchine alle applicazioni per camere bianche altamente sensibili. SCHUNK propone la prima pinza pneumatica al mondo con mantenimento della forza di presa sicuro e certificato GripGuard. La pinza dispone anche di un sistema di sensori IO-Link integrato che rileva la posizione delle dita e consente di risparmiare sui costi associati all'impiego di sensori esterni.

Immagini dell'applicazione — EGU Con il kit 2D Grasping, gli utenti di un'ampia gamma di settori realizzano efficienti applicazioni pick & place di parti disposte alla rinfusa su un unico livello, ad esempio da una tavola vibrante, una catena di montaggio o da un portapezzi.

Flessibile dalla dimensione 1

Due nuove pinze elettriche definiscono gli standard di flessibilità, diversità di interfaccia e affidabilità di processo: la pinza universale intelligente EGU mostra tutti i suoi punti di forza nel caricamento multivariante delle macchine, anche in condizioni difficili. Con la sua corsa lunga e il mantenimento integrato della forza di presa, è in grado di caricare e scaricare in modo affidabile pezzi grezzi e finiti di diverse dimensioni. Può essere liberamente collegata alla rete. Il mantenimento della forza di presa integrato e una modalità StrongGrip per una maggiore forza di presa la rendono un tuttofare affidabile per qualsiasi attività di manipolazione. La sua controparte per la manipolazione di componenti delicati e fragili nelle camere bianche è la pinza intelligente per piccoli componenti EGK . Con la sua modalità SoftGrip, gestisce operazioni di manipolazione varie e impegnative nei laboratori o nella produzione elettronica. SCHUNK offre entrambe le pinze con moduli funzionali estesi e plug-in per la messa in servizio.

Facile accesso alla manipolazione intelligente

SCHUNK ha sviluppato il kit 2D Grasping facile da usare per la manipolazione di singoli oggetti disposti in modo casuale su un unico livello, agevolando in misura significativa l'ingresso nel mondo della manipolazione automatizzata. Il cuore di questo sistema intelligente è il software basato su intelligenza artificiale sviluppato internamente, preinstallato sul PC industriale (SVC) di SCHUNK. Dal lancio sul mercato nel 2022, l'esperto di automazione ha ulteriormente ottimizzato il software e semplificato la programmazione e l'etichettatura dei componenti. Questo pacchetto completo coordinato di hardware, software e servizi proviene da un'unica fonte e può essere utilizzato per tutti i robot.

Immagine dell'applicazione – ERT/EGK Una combinazione intelligente: la pinza per piccoli componenti EGK garantisce una grande flessibilità di utilizzo. In questo caso, sposta componenti elettronici delicati con un processo di manipolazione affidabile da un modulo rotante ERT, qui un tavola rotante indexata.

La potenza dell'azionamento diretto

SCHUNK presenterà per la prima volta gli assi lineari diretti SLD dinamici. La guida profilata e il design compatto permettono di gestire capacità di carico più elevate e garantiscono una maggiore durata. Grazie a questi assi per carichi pesanti con azionamento diretto lineare elettrico, gli utenti aumentano la produttività nel montaggio ad alta velocità e nei processi di manipolazione, potendo fare affidamento su tempi ciclo brevi.

Dotate di azionamento diretto, le nuove unità rotanti piatte ERT dispongono di un'ampia gamma di interfacce per sistemi di misurazione come l'interfaccia digitale in tempo reale HIPERFACE DSL® e un freno di stazionamento elettrico. L'unità può essere utilizzata come alimentatore rotativo per componenti, gruppi di montaggio e utensili, oltre che come modulo rotante in soluzioni a portale, come tavola rotante indexata o modulo di posizionamento ad alta precisione.

Immagine dell'applicazione – Pinza per hairpin Regolazione automatizzata degli hairpin in un attimo: il modulo lineare ad alta velocità e la doppia pinza altamente flessibile consentono tempi di ciclo brevi nell'assemblaggio di motori elettrici.

Per porre riparo alla carenza di lavoratori qualificati, rispondere con successo alla richiesta di efficienza e guidare il passaggio a processi di produzione digitali e più sostenibili, l'esperto di applicazioni SCHUNK offre una vasta gamma di approcci all'automazione. Partendo da esempi specifici, SCHUNK dimostrerà soluzioni di automazione per nuovi processi di produzione e assemblaggio facili da integrare e che soddisfano i requisiti di precisione, dinamica e affidabilità in diversi settori come la mobilità elettrica e le scienze della vita.

SCHUNK ad automatica 2023: Padiglione A5, Stand 502

下载新闻稿

新闻稿 5 MB ZIP 下载