arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
サクセスストーリー 12月 2025

安定した連続生産のための EOL プロセスの自動化

高い品質基準、短いサイクルタイム、最大限のプロセス信頼性 – 自動車業界の要求は、妥協の余地を許しません。この要件を満たすために、EMSプロバイダーのSVI Austriaは、SCHUNK Electronic Solutionsおよびその他のパートナーと共に、完全自動化された総合ソリューションを選択しました。そしてその結果、効率性と品質を両立させた、将来性のある製造ソリューションが実現しました。

SCHUNK の 2 本指グリッパー SCHUNK の 2 本指グリッパーが中間ステーションからプリント基板を把持し、テストネストに投入します。

世界的な EMS プロバイダーである SVI は、オーストリアの拠点で 350 人の従業員を擁し、5,300 平方メートルの生産エリアで自動車エレクトロニクス生産の未来を積極的に切り開いています。SVI オーストリアは、この分野における専門知識と専門性をさらに拡大することを目標に、顧客の強力なパートナーとして新たな基準を打ち立てることを目指しています。

SCHUNK SVI Austria SVI Austria のオペレーター Peter Lazarus氏(左)、SCHUNK Electronic Solutionsのエリアセールスマネージャー(ドイツ/オーストリア)Stefan Lorenz(中央)、SVI Austria の製造・テスト機器マネージャー Walfred Krienzer氏

課題:精度、効率、信頼性

SCHUNK Electronic Solutions と協業する以前、SVI Austria 社はスタンドアローンのソリューションと EOL での手作業に頼っていました。しかしプロセスに対する要求は、量的にも、品質やプロセスの信頼性という点でも、高まっていきました。既存の構造は限界に達していました。完全に自動化されたシームレスなソリューションが必要になりました。「製品の品質を確保しながら、増加する生産量に対応できるソリューションを求めていました」とSVI Austria のプロジェクトマネージャー Walfred Krienzer氏「何よりも手作業による介入を最小限に抑え、柔軟性を保つことが重要でした」

ソリューション:革新的な全体ライン構想

4 ポジションマガジンローダー ILR-2800 4 ポジションのマガジンローダーは、1 スタックに最大 23 枚のパネルを収納でき、ILR-2800 回路基板分割機へ搬送します。

SCHUNK Electronic Solutions は、基板処理ソリューションのエキスパートである Achat5 Engineering GmbH 社、エレクトロニクス製造用機器のスペシャリストである Schnaidt GmbH 社、テストシステムのエキスパートとして知られる Dr. Eschke Elektronik GmbH 社などの強力なパートナーとともに、すべてのプロセスをカバーする高度に自動化された生産ラインを開発しました。

プロセスは最大 23 スタックのパネルを処理できる 4 ポジションのマガジンローダーから始まりました。これらのパネルは、処理サイクルに同期したインテリジェントなボードハンドリングシステムによって、徐々に ILR-2800 に搬送されます。将来的には、SCHUNK は Achat5 の基板ハンドリングシステムを自社製品の一部として提供する予定です。

ILR-2800 は、トップスピードで最高の精度を誇る、このラインの心臓部です。SCHUNK が特別に開発した 2 本のリニア軸は、機械全体にわたって延びており、特に効率的なタクト時間を実現します。これらの軸には、時間オフセットと完全に同期して動作するワークキャリア用シャトルのための 4 つの位置があります。これにより、実質的に待ち時間のない連続処理が保証され、生産性が最大化されます。Schnaidt との共同開発・製造によるワーク搬送装置とリッドステーション一式には、SCHUNK のクイックチェンジパレットシステム (VERO-S) が装備されており、確実な固定と迅速かつ正確な段取り替えが可能です。これはプロセスの信頼性にとって決定的な利点です。

リッドステーション VERO-S クイックチェンジパレットシステム リッドステーションは VERO-S クイックチェンジパレットシステムを装備し、最高の分離品質を提供します。

プロセスの流れの詳細:

  • ポジション 1 のローディング: SCHUNK のグリッパーがパネルを製品専用のワークキャリアに正確にセットします。
  • ポジション 2 リッドステーション: 回路基板は、VERO-S クイックチェンジパレットシステムにより確実に固定された蓋を装備しています。これにより、分離処理全体を通じて安定性が確保されます。
  • ポジション 3 のフライス加工: フライス加工は高度に自動化された効率的な方法で行われます。6 ポジションツールチェンジャーにより、手動操作なしで 1 週間の稼働が可能です。押さえ装置、ツールの破損および径の管理、ミリングブラシ監視などの機能により、常に正確な結果を得ることができます。異なる切削深さにより摩耗が少なく、粉塵低減ブースターによりほとんど粉塵のない分離が可能です。フライス加工後、ワークキャリアは自動的にリッドステーションに戻されます。
  • ポジション 4: 分離されたプリント基板は SCHUNK のグリッパーでピックアップされ、2 つのスロットを備えた中間ステーションに置かれます。この中間ステーションで、基板は ICT 試験用の回転割出しセルに搬送されます。すべての基板が配置された後、ワークキャリアを搭載したシャトルはポジション 1 に戻り、そこでバキュームグリッパーが残りのエッジをピックアップし、下部の機械エリアにあるゴミ箱に廃棄します。この工程が再び最初から開始されます。

最大限の稼働率 – 最小限の休止時間

ILR-2800 の洗練された設計は、実質的に中断のない処理を可能にします。同期化されたワークフローと、粉砕から蓋の設置、廃棄に至るまでシームレスに統合されたプロセスステップの組み合わせにより、最高のプロセスの安定性を保ちながら、機械の稼働率を最大限に高めることができます。

回転割出しセル:最高レベルの品質保証

回転割出セル ICT テスト 回転割出しセルでは、ICT テストが実施され、アイドル位置では追加プロセスが実施されます。

回転割出しセルは、Schnaidt GmbH および Dr. Eschke Elektronik GmbH と共同で開発されました。インサーキットテスト (ICT) を実施し、常に安定した製品品質を保証します。「ICT テストは私たちの生産プロセスの中心的な部分です」とWalfred Krienzer氏は言います。特別に開発された C アダプターと精密に製造されたテストネストにより、プリント基板はテスト中に確実に固定され、電気的機能をチェックします。「テストのシームレスな統合は、時間を節約し、エラーの原因を減らします」とクリエンツァー氏は続けます。

パレタイジングの効率化:PAL-1500

テストプロセス終了後、SCHUNK のパレタイジングシステム PAL-1500 が検査済みのプリント基板を引き取ります。トレイのセンタリング、排出ステーション、空トレイ制御などの機能により、次の生産段階へのスムーズで確実な移行を保証します。独立した不合格部品コンベアにより、生産フローを中断することなく、不良部品を安全に取り扱うことができます。

モジュール設計により、PAL-1500 は様々なトレイ形式に柔軟に対応でき、自動車産業における連続生産において特に重要なプロセス信頼性を提供します。

シームレスな通信:MES および SMEMA 接続

生産ラインは完全に MES に対応しており、中央制御とエンド・ツー・エンドのトレーサビリティを可能にしています。SMEMA インターフェースは、機械間のシームレスなデータ交換を容易にし、スキャナとセットアップ制御はプロセスの信頼性をさらに高めます。「自動車業界の要求を満たすには、このシームレスな通信が不可欠です」とKrienzer氏は強調します。

結論:自動化による将来性のある生産

SVI オーストリアで導入された生産ラインは、パートナーシップとインテリジェント・オートメーションの成功例を示しています。年間最大 400 万個の製品を生産する計画で、このシステムは効率と品質における新たな基準を打ち立てています。「システムは計画通りに作動し、操作とセットアップに必要な労力は予想より大幅に軽減されました。SCHUNK Electronic Solutions 営業担当のStefan Lorenz,氏はこう付け加えます「このシステムの柔軟性により、レーザーマーキングやホットステーキングなどの追加工程をシームレスに統合できます。これは、お客様の要件に完全に適合するよう設計されています」

自動車産業は困難に直面していますが、同時に大きなチャンスでもあります。高度に自動化された生産工程は、長期的な品質、拡張性、競争力を確保するためにますます不可欠になっています。