arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Empresa February 2025

SCHUNK en la Hannover Messe 2025

Tecnologías digitales para una automatización eficaz a todos los niveles
El lema de SCHUNK para la Hannover Messe de este año es "Pioneros en innovación y productividad, ¡capitalizamos su éxito!". Tomando como ejemplo conceptos innovadores de automatización, los visitantes podrán experimentar cómo puede aumentarse la productividad con la ayuda de servicios digitales asistidos por IA. Son la clave de una producción eficiente, sostenible y de pocos recursos. La feria industrial más importante del mundo se celebra del 31 de marzo al 4 de abril.
Mano de agarre SVH de 5 dedos En la robótica humanoide hay grandes oportunidades. SCHUNK presentará en Hannover la mano de agarre SVH de 5 dedos para la robótica humanoide.

Más que nunca, los retos actuales a los que se enfrentan las empresas exigen una estrategia sostenible que les garantice seguir siendo competitivas en el futuro. Como socio, SCHUNK hace algo más que suministrar a sus clientes conceptos de automatización innovadores para aumentar la productividad. El pionero tecnológico también está trabajando en el desarrollo digital de su cartera de productos. Para ello, SCHUNK persigue una estrategia tecnológica integral basada en la colaboración para una automatización flexible y orientada al futuro en todos los entornos y en todos los niveles de digitalización, hoy y mañana.

Facilidad de uso, en una plataforma

En el centro de control de SCHUNK, los usuarios disponen de un resumen transparente de los pasos de su proceso en todo momento. Aquí, las últimas pinzas mecatrónicas SCHUNK se pueden poner en marcha, supervisar y ajustar digitalmente en cualquier momento. La familia incluye la pinza autocentrante EZU, la pinza paralela EGU y la pinza eléctrica ECG para componentes pequeños. No solo disponen de un gran número de interfaces de comunicación, bloques de función PLC y complementos para diferentes fabricantes de robots, sino que también pueden aplicarse opciones de configuración adicionales y actualizaciones periódicas de software a través del centro de control, lo que permite a los usuarios aprovechar todo el potencial de las pinzas. A largo plazo, la plataforma orientada al futuro se extenderá a todos los productos SCHUNK.

Mayor productividad en todos los niveles de automatización Mayor productividad en todos los niveles de automatización. La nueva generación
mecatrónica de pinzas puede conectarse libremente en red, ofrece funciones inteligentes y puede integrarse plenamente en la simulación del sistema digital.

Los datos compartidos aportan valor añadido para todos

A la hora de desarrollar sus módulos digitales, SCHUNK se basa en un enfoque abierto y centrado en el usuario. Con este fin, la empresa proporciona software de código abierto para las nuevas pinzas en plataformas abiertas como GitHub y ROS, con miras a seguir desarrollándolas para todos y ampliando la gama de aplicaciones. Hay un gran potencial, no solo en el campo de la robótica industrial, sino también en los cobots y la robótica humanoide, que pueden utilizarse en distintos entornos. Para desarrollar en colaboración estas diversas y complejas áreas de aplicación, SCHUNK ofrece su especial mano de agarre humanoide SVH de 5 dedos como software de código abierto y como gemelo digital.

Planificación virtual e implementación más rápida

En el futuro, la fábrica digitalizada se planificará y optimizará virtualmente antes de construirse en el mundo real. En el futuro, los sistemas especialmente complejos pueden diseñarse y simularse con mayor rapidez y menor esfuerzo en el metaverso industrial. Para ello, SCHUNK proporciona datos CAD de sus 13 000 componentes, que la empresa va convirtiendo gradualmente en gemelos digitales verosímiles. Las últimas pinzas mecatrónicas ya están disponibles como gemelos digitales avanzados que, además de las interfaces de comunicación, esquematizan también el comportamiento físico de las pinzas durante el proceso de movimiento.

En Hannover, SCHUNK demostrará cómo podría ser un proceso industrial virtual, utilizando el ejemplo de una célula de automatización completa para la manipulación de celdas de batería en el sector de la movilidad eléctrica. Desarrollado junto con el socio tecnológico ISG, el sistema permite la simulación en la herramienta ISG Virtuos. Los modelos para la NVIDIA Omniverse pueden derivarse directamente de esta, mediante la cual SCHUNK proporciona conjuntos completos y soluciones de automatización específicas para los clientes para crear mundos industriales virtuales, además de sus bibliotecas de componentes. El software de IA del set de agarre 2D para la manipulación de piezas sin clasificar, galardonado con el premio HERMES AWARD 2024, ya está siendo adiestrada y desarrollado en el metaverso.

En la Hannover Messe, SCHUNK demostrará en la práctica cómo una estrategia tecnológica coherente puede garantizar una mayor productividad y eficiencia en todos los niveles. Timo Gessman, CTO de SCHUNK, lo explica en pocas palabras: "En SCHUNK, todas nuestras innovaciones giran en torno nuestros clientes. Ampliamos los componentes físicos con soluciones digitales para satisfacer los requisitos de los clientes y apoyar una automatización eficiente en todos los niveles, compatible con cualquier ecosistema".

Proyecto de expositor conectado en red "Battery Usecase" (Caso práctico de la batería)

La movilidad eléctrica es un tema clave en la transición energética y la transformación industrial. Por este motivo, los expositores han unido fuerzas en el proyecto "Battery Usecase" (Caso práctico de la batería) para mostrar cómo la producción automatizada de baterías y los procesos de reciclaje sostenibles pueden hacerse realidad mediante asociaciones de colaboración. Junto con FANUC, SCHUNK presentará pasos de proceso automatizados para la manipulación de celdas de batería prismáticas durante la descarga y entrada en un sistema de soldadura. Los visitantes serán testigos de este espectáculo especial en el pabellón 6, stand D51.

Visite SCHUNK en la Hannover Messe: pabellón 6, stand F21

schunk.com

SCHUNK – Set de agarre 2D La IA del set de agarre 2D premiado con el HERMES AWARD se adiestra y se desarrollada en el metaverso.