arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
技术报告 六月 2024

行之有效的自动化

将主轴运行时间提高到每年 8,000 小时?采用定制的自动化系统基本可实现。自动化专家 SCHUNK 提供全面的产品组合,以及高效自动化解决方案的经验和专有技术,可以满足任何要求

应用图片 – 精益自动化 SCHUNK 提供简单经济的精益自动化选项。机床使用现有资源运行。智能工具可以轻松改装。

熟练工人持续短缺,小批量生产且零件差异大,质量要求、时间和成本压力不断增加:当今制造企业面临的挑战非常多。问题的答案很简单:定制的机床自动化方案能够显著提高主轴工时,即可计算的机床实际运行时间。生产率提高 — 机床和员工数量不变的前提下。其重点在于量身定制,自动化应该与生产流程一样单独设计。

现在,自动化选项的范围非常广泛,从简单的入门级解决方案到高端解决方案。在此无法全部概述。作为刀具和工件夹持、抓取和自动化技术方面的专家,SCHUNK 收到大量相关咨询需求,并为客户提供组件和应用方面的深入知识,以及如何实现自动化生产。来自 SCHUNK Mengen 的销售经理 Markus Michelberger 解释说:“我们拥有机床内部自动化生产所需的全面产品组合。同时,我们提供与机器人上下料相关的末端解决方案。因此,SCHUNK 满足实现个性自动化所需的全部要求。我们还可以与系统集成商一起实施复杂的解决方案。”

简单的入门级解决方案

在数字化的影响和熟练工人日益短缺的压力下,几乎所有制造领域都出现了能够实现自动化生产的解决方案。Michelberger 说:“为了在竞争激烈的市场上取得成功,客户必须提高生产率和成本效益,但由于劳动力市场的情况,他们还必须创造一个有吸引力和健康的工作环境,以长期吸引和留住员工。自动化是实现这一目标的关键。”

但是,从长远来看,高效和成功的自动化需要大量规划和投资,中小型公司通常无法负担。Michelberger 补充说:“对于他们来说,简单的入门级解决方案就可以带来决定性的改变,迅速创造真正的附加价值。SCHUNK 自动化组件可以轻松改装到现有机器上,生产变得更加灵活。” 下一步,自动化和机器人辅助装调过程将进一步加快生产速度。它们使员工腾出时间执行其他附加任务,并可以在晚间和周末进行生产。

五种自动化选项

为了向每位客户提供正确的解决方案,SCHUNK 将自动化选项范围明确分为五个扩展阶段。精益自动化是进入自动化领域的实惠之选。下一步,工件自动化可实现无人化机床上下料。托盘自动化是夹持和装载复杂和重型工件的解决方案。工件和托盘自动化的巧妙组合提供了很高的灵活性,无需人工干预即可对工件进行六面加工。SCHUNK 还为柔性制造系统 (FMS) 提供合适的刀具夹持和工件夹持方案,实现系统高效运行。SCHUNK 专家在与客户具体沟通后会确定哪种解决方案最合适。他们会分析现有的机床、产品和生产环境。

应用图片 - JGP-P 例如,在工件自动化中,MTB 应用套件可使机床上下料速度提高 50%,提升产能利用率。

精益自动化:充分利用现有资源

借助 SCHUNK 精益自动化,客户可以利用机床的现有资源进行自动上下料,简单又经济。毛坯件和成品件存储区域位于系统的行程范围内,工件搬运在机床内通过带有主轴接口的机械手进行。GSW-B 主轴机械手、与所有机床主轴兼容的 TENDO Silver 或 TANDEM 系列强力夹具等智能灵活的工具不需要特殊的操作知识,没有额外的空间要求,也没有高额的投资成本。

工件自动化:自动化上下料

可以通过工件自动化实现无人值守的机床运行。恶劣的环境条件也可适用,通过机器人将外部料库中的毛坯件上料到机床,并在加工后将工件再次放回外部料库中。SCHUNK MTB 应用套件适用这类应用。它能使机床的上下料速度提高多达 50%,提高生产利用率。BSWS-R 手指快换系统也可以提高速度。机器人能够根据工件差异,在抓取过程中灵活独立地自动更换机械手的手指。

托盘自动化:灵活、精密、夹持复杂工件

如果在生产复杂工件时需要更大的灵活性,可以选择托盘自动化。工件在机床外部装夹在托盘上,然后整体放入机床系统中。可以手动或自动将工件放入或从夹持装置中取出。托盘自动化可以实现不同的夹持任务,例如小批量生产。此外,自动化概念也是夹持重型和复杂工件,以及满足夹持高精度要求的正确选择。例如,SCHUNK VERO-S 模块化快换托盘系统可以快速、精确地转换工件、夹持装置和夹具。模块化系统能够提供 1000 多种工件夹持方案。KONTEC KSC-D 手动双工位夹持虎钳 KONTEC KSC-D 还能提供灵活性。KSC 模块化系统的虎钳可快速轻松地适应新的夹持任务。利用方便的工件转换功能,可以将两个工件并排放入、固定和牢固夹持。

应用图片 – TANDEM KRP3 托盘自动化概念也是夹持重型和复杂工件,以及确保高夹持精度的正确选择。

工件和托盘自动化相结合:巧妙的组合节省时间和成本

R-C2 自动化虎钳系统是 SCHUNK 提供的一种结合工件和托盘自动化优势的自动化概念。机器人通过 R-C2 定心夹紧虎钳自动抓取料架上的工件。随后,夹持着工件的虎钳像托盘一样装入快换托盘系统中。使用 R-C2,无需人工干预即可加工更多工件,并大大缩短装夹时间。R-C2 是全球同类系统中唯一一款能够对工件进行高精度、无人值守完整六面加工的系统。

应用图片 – SCHUNK R-C2 夹持和抓取合二为一:SCHUNK R-C2 集工件和托盘自动化的优势于一身。通过这种自动化概念,可以在没有人工干预的情况下加工更多工件,缩短装夹时间。

柔性制造系统 (FMS):高端自动化系统让一切尽在掌控

在自动化的最终阶段,可以使用柔性制造系统 (FMS) 来布局整个自动化生产过程。所有机床通过运输和存储系统相互连接。传送站用于供应毛坯件、放置成品件和夹持装置上下料,确保理想的机床利用率。SCHUNK 提供的夹具塔可以与各种刀具和工件夹持产品组合。SCHUNK 专家与系统集成商密切合作,确保高端自动化解决方案的成功实施,优化物料流转,使生产更加灵活。

Markus Michelberger 解释说:“决定采用自动化生产的客户已经迈出了最重要的一步。作为您的生产力合作伙伴,我们根据用户的选择提供全面的建议,并在项目实施全程提供支持。”

应用图片 – KONTEC KSC 高端自动化:柔性制造系统 (FMS) 映射整个生产过程。SCHUNK 夹具塔和多功能夹持工具组合是完整解决方案的组成部分,可优化物料流转,使生产更加灵活。

简而言之,Michelberger 先生,

人物图片 – Markus Michelberger Markus Michelberger | 刀具和工件夹持销售主管 | H.-D. SCHUNK GmbH & Co. Spanntechnik KG

在考虑自动化时,客户应该问自己哪些问题?

机床自动化与机床世界本身一样多样化。这里的关键问题还是:哪种自动化最适合我的生产?原则上,要检查的参数与购买机床的参数非常相似。我的批量有多大?如何评估我的零件差异?我想让哪些机床实现自动化,它们的运行时间有多长?这些因素当然可以用来对合适的自动化解决方案进行粗略预选。

自动化方法有对错吗?

用对或错来形容并不恰当。应该说,更适合或不太适合。这就回到了第一个问题的答案。在众多自动化解决方案中找到正确的那一个当然并不容易。专业的建议非常重要。客户必须先决定他信任哪些合作伙伴,以及信任谁根据他们的专业知识和经验为他提供最佳解决方案。

SCHUNK 如何为客户提供支持?

智能和灵活性是推动自动化的关键。近年来,我们进一步开发了许多产品,以更好地满足自动化机床上下料的特殊要求。使用托盘搬运,既适用于中至大批量的工件,也能实现批量为 1 的自动化。我们的优势在于拥有广泛的产品组合:可以为所有类型的机床自动化提供合适的组件,而且我们对这些应用非常熟悉。简而言之:SCHUNK 为工作台、主轴和机器人提供合适的组件,并且了解生产运作方式。客户能够一站式获得组件和专有技术。