arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Imágenes de aplicación – EGU

Carga/descarga de máquinas herramienta

Expertos en carga de máquinas
SCHUNK – Su socio con conocimientos prácticos en aplicaciones

El aumento de la varianza, la disminución del tamaño de los lotes, la fluctuación de la demanda, así como la creciente presión competitiva global son, además de temas como la escasez de personal cualificado debido al cambio demográfico, pero también la optimización continua de los procesos con la ayuda de las tecnologías actuales, solo algunas de las razones por las que los empresarios tienen que pensar cada vez más en la carga automatizada y envío de las máquinas herramienta.​SCHUNK es el socio adecuado para aumentar la productividad de su máquina herramienta. Gracias a nuestra amplia cartera de productos y a nuestros conocimientos de los procesos, le ofrecemos distintas formas de automatizar su máquina herramienta.

Optimice su producción junto con SCHUNK para obtener la máxima eficiencia.

Automatización de apoyo

La automatización de apoyo describe un método flexible y asequible de carga automatizada de máquinas mediante el uso inteligente de las funciones ya disponibles de la máquina herramienta. La bandeja de piezas en bruto y acabadas se encuentra dentro de la zona de desplazamiento de la máquina. Con la ayuda de una pinza con interfaz de husillo, la manipulación de las piezas puede realizarse dentro del espacio de trabajo de la máquina. Una estación de sujeción facilita el cambio manual de piezas en bruto y acabadas, así como de dispositivos de sujeción.

Imagen de aplicación – Automatización de apoyo

Ventajas de la automatización de apoyo:

  • Bajos costes de adquisición.
  • No se requieren conocimientos adicionales para su uso.
  • No se necesita espacio adicional delante de la máquina.
  • El trabajo dual es fácilmente posible.

Automatización de piezas

En la automatización de piezas, las piezas en bruto se sacan de una unidad de almacenamiento externa y se cargan en el dispositivo de sujeción de la máquina herramienta con la ayuda de un dispositivo de manipulación. Tras el maquinado, la pieza acabada y semiacabada puede retirarse del dispositivo de sujeción y almacenarse en la unidad de almacenamiento.

Imagen de aplicación – Automatización de piezas

Ventajas de la automatización de piezas:

  • Se pueden conseguir largos tiempos de funcionamiento de la máquina sin supervisión.
  • Tiempos rápidos de carga y descarga gracias a una automatización perfectamente adaptada a la pieza y al proceso.
  • Óptimo para etapas de proceso interrelacionadas.
  • También puede utilizarse en condiciones ambientales desfavorables.

Automatización de palés

En la automatización de palés, las piezas se preparan fuera de la máquina en el dispositivo de sujeción situado en un palé y, a continuación, el palé completo (incluido el dispositivo de sujeción y la pieza sujeta) se carga en la estación de sujeción de la máquina herramienta. El palé completo con la pieza se retira de la máquina después del maquinado. Las piezas se cargan y descargan del dispositivo de sujeción fuera de la máquina, algo que puede hacerse manual o automáticamente.

Imagen de aplicación – Automatización de palés

Ventajas de la automatización de palés:

  • Se pueden aplicar diferentes conceptos de sujeción, también adecuados para series pequeñas.
  • Permite la sujeción de piezas complejas.
  • También es adecuado para la automatización de piezas pesadas.
  • Para operaciones de maquinado con altas exigencias en la precisión de la situación de sujeción.

Automatización de piezas y palés

R-C2 es un ejemplo de solución de automatización que combina funciones de automatización de piezas y de palés. La pieza en el rack de almacenamiento se agarra con la R-C2 y se sujeta al mismo tiempo. A continuación, la prensa de sujeción con la pieza sujeta se carga en el sistema de cambio rápido de palés de la máquina como si fuera un palé. Después del maquinado, la R-C2 con la pieza sujeta se retira de la máquina. Ahora, la pieza puede volver a prepararse, sujetarse y cargarse para procesar la segunda cara. Después de la producción, se retira de nuevo la R-C2 con la pieza y se coloca la pieza terminada.

Imagen de aplicación – Carga de máquinas

Ventajas de la automatización de piezas y palés:

  • Alto nivel de flexibilidad.
  • Menos trabajo de preparación.
  • Maquinado de 6 caras sin intervención manual manteniendo una alta precisión.

Automatización de piezas con la R-C2

Sistema flexible de fabricación

Los sistemas flexible de fabricación son sistemas multimáquina para el maquinado de piezas. Las distintas máquinas herramienta están conectadas entre sí mediante un sistema de transporte y almacenamiento conectado para permitir un flujo de material automatizado. Además de las máquinas herramienta, existen las correspondientes estaciones de transferencia, donde se preparan las piezas en bruto, se cargan y descargan los dispositivos de sujeción y se depositan las piezas acabadas.

Imagen del producto – Sistema flexible de fabricación

Ventajas del SFF:

  • Aprovechamiento perfecto de la máquina, mayor tiempo de funcionamiento del husillo.
  • Gran número de espacios disponibles para palés.
  • Perfecta organización y logística de la producción mediante el almacenamiento de piezas en bruto, dispositivos de sujeción y herramientas.
  • Gran flexibilidad en la selección de la secuencia de producción.