arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Entreprise avril 2024

PRIX HERMES 2024 : Le kit de préhension 2D pose de nouveaux jalons en termes d'automatisation flexible et intelligente

Comment mettre en place une production flexible et efficace, susceptible d'être étendue à l'avenir, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de la nécessité de préserver les ressources ? La solution réside dans l'automatisation. Le kit de préhension 2D permet de réaliser en toute fiabilité des tâches de manipulation répétitives et monotones et est facile à utiliser, même sans connaissances spécialisées. La solution intelligente a également impressionné le jury du HERMES AWARD 2024, qui a choisi le kit de préhension 2D innovant pour recevoir le prix technologique convoité lors du salon de Hanovre.

Prix HERMES – Cérémonie de remise des prix Le PRIX HERMES a été remis lors de la cérémonie d'ouverture du salon professionnel du salon de Hanovre. Bettina Stark-Watzinger, ministre fédérale de l'éducation et de la recherche, a remis le prix à Kristina I. Schunk et Timo Gessmann en présence du chancelier fédéral Olaf Scholz.

(de gauche à droite) : Jochen Köckler (PDG, Deutsche Messe), Timo Gessmann (CTO, SCHUNK), Kristina I. Schunk (PDG, SCHUNK), Bettina Stark-Watzinger, (ministre fédérale de l'éducation et de la recherche), Pr. Holger Hanselka (président de la Fraunhofer-Gesellschaft, président du jury du PRIX HERMES).

« Le passage à l'automatisation représente encore un défi pour de nombreuses entreprises. C'est pourquoi les petites et moyennes entreprises, en particulier, n'exploitent pas encore tout leur potentiel. C'est exactement là que nous intervenons », souligne Kristina I. Schunk , PDG de SCHUNK. « Des modules d'automatisation et de numérisation innovants, très flexibles et faciles à utiliser, tels que le kit de préhension 2D, permettent bien plus que de combler de manière fiable les lacunes de la main-d'œuvre qualifiée et d'accroître la productivité. Ils créent également un environnement de travail sain et attrayant où les hommes et les machines forment une symbiose ».

Photo de l'application – Kit de préhension EGU/2D Le kit de préhension 2D, récompensé par le PRIX HERMES, facilite la mise en œuvre de processus de manipulation assistés par l'IA pour les pièces non triées.

L'IA facilite les choses

Avec le kit de préhension 2D, les entreprises peuvent mettre en œuvre des processus intelligents de pick & place de pièces disposées de manière aléatoire avec très peu d'efforts. Le kit se compose d'une caméra avec objectif, d'un PC industriel, d'un logiciel d'intelligence artificielle et d'un préhenseur spécifique à l'application. Tous les composants sont parfaitement coordonnés et peuvent être combinés avec n'importe quel robot et n'importe quel système de contrôle de niveau supérieur. Grâce à son interface utilisateur intuitive, le logiciel d'IA peut s'apprendre en quelques étapes simples et ne nécessite aucune connaissance préalable en matière de programmation ou de traitement d'images. Une fois cette étape franchie, l'IA s'entraîne et reconnaît les composants sur la base de caractéristiques telles que la forme, la taille et la couleur. L'IA compense les variations dues aux changements de lumière, de couleur ou d'arrière-plan, par exemple. Ce système se distingue par le fait qu'il ne se contente pas de détecter les objets, mais qu'il calcule aussi automatiquement les points de préhension pour le préhenseur donné. En outre, il transmet les paramètres, tels que l'angle de rotation et la largeur d'ouverture, au système de commande du robot. Les tâches de tri ou de logistique monotones et récurrentes peuvent être automatisées facilement et de manière fiable, avec très peu d'efforts.

Durable et à l'épreuve du temps

« Notre objectif est de remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés et d'accroître le potentiel de productivité et l'efficacité des ressources. À une époque où les environnements de production sains et durables deviennent de plus en plus importants, notre kit de préhension 2D offre une solution qui permet non seulement d'accroître l'efficacité, mais aussi d'améliorer les conditions de travail », explique M. Gessmann. Les solutions d'automatisation telles que le kit de préhension 2D jouent ici un rôle central. « En remportant le PRIX HERMES, nous avons été encouragés et motivés à continuer à travailler sur des solutions qui permettent aux entreprises d'utiliser le potentiel de l'automatisation de manière simple et efficace ».

À propos du PRIX HERMES :

Le PRIX HERMES est le prix technologique international présenté au SALON DE HANOVRE. Dans le cadre du salon, il s'agit d'un prix annuel qui récompense des produits remarquables et des solutions innovantes qui présentent un degré particulièrement élevé d'innovation technologique.

Plus d'informations sur le kit de préhension 2D

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 3 MB ZIP Téléchargement