arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Tecnologia de depaneling outubro 2023

A SAL-1300 separa painéis com tecnologia laser de alta velocidade

Na Productronica 2023, a SCHUNK Electronic Solutions apresentará a SAL-1300, a primeira máquina de depaneling a laser da família de máquinas de depaneling. Esta máquina autônoma compacta com tecnologia speedLAS® possibilita depaneling a laser em altas velocidades. O laser reduz os tempos de processo em até 80% e garante qualidade ideal de corte. A laserização independente de fonte e a possibilidade de combinar o processamento a laser com a tecnologia de fresagem em uma única máquina criam um alto grau de flexibilidade.
Imagem da aplicação – SAL1300 A tecnologia speedLAS® permite processamento a laser preciso e de alta velocidade por meio da interação inovadora entre a tecnologia de eixo linear SCHUNK e o controle do leitor a laser.

O laser se estabeleceu como uma ferramenta precisa, limpa e eficiente em muitos campos. Com o novo sistema de depaneling a laser SAL-1300, a SCHUNK está aproveitando ao máximo esses benefícios. Pela primeira vez, a inovadora tecnologia speedLAS® desenvolvida pela SCHUNK para a SAL-1300 está possibilitando o controle do laser usando um leitor especial de forma que seus movimentos sejam capazes de sobrepor os dos eixos. A tecnologia speedLAS® garante que a luz do laser esteja sempre alinhada em um ângulo perpendicular à peça, independentemente do movimento do eixo. Isso garante uma entrada uniforme de energia e, portanto, também cortes precisos nas áreas das bordas. Comparado com aplicações de laser anteriores, a SAL-1300 também oferece uma velocidade de processamento até 80% mais rápida.

O laser certo para cada aplicação

A SAL-1300 funciona independentemente da fonte do laser – isso significa que é possível usar qualquer comprimento de onda. Também permite que a melhor fonte de laser seja escolhida para cada material. Para isso, a SCHUNK conta com suporte abrangente de processo em colaboração com sua parceira de cooperação Dr. Bohrer Lasertech GmbH. A base para selecionar a melhor fonte de laser possível para cada necessidade está na experiência e em uma análise precisa dos materiais a serem processados usando um microscópio eletrônico de digitalização.

Modularidade cria flexibilidade

A compacta SAL-1300 é semelhante em tamanho aos conhecidos sistemas da série SAR. Nada mudou no conceito operacional comprovado. Os suportes para peças de trabalho existentes nas máquinas de depaneling SAR também podem ser usados com a SAL-1300. No entanto, possibilidades de usinagem completamente novas foram abertas devido à opção de complementar o sistema com um pórtico de fresagem. Ao combinar processamento a laser e tecnologia de fresagem em uma única máquina, peças com componentes flexíveis, por exemplo, podem ser processadas rapidamente e com máxima precisão, sem qualquer intervenção manual. O pórtico de fresagem opcional pode ser adaptado.

Baixar comunicados de imprensa

Comunicados de imprensa 1 MB ZIP Download