arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Entreprise 十月 2023

Quelques-uns des meilleurs opérateurs de tours CNC en Allemagne

Le jeune et talentueux apprenti de SCHUNK, Julian Gelo, a démontré ses compétences lors du championnat allemand de « tournage CNC » et a remporté la médaille de bronze. Cela signifie qu'il fait partie de l'équipe nationale et qu'il a maintenant la possibilité de représenter l'Allemagne lors du prochain championnat du monde à Lyon.
SCHUNK – WorldSkills Julian Gelo a obtenu la troisième place au championnat allemand de « Tournage CNC » et a maintenant la possibilité de participer au championnat du monde à Lyon.

Julian Gelo, apprenti opérateur de machine à découper chez SCHUNK, a passé six mois à se préparer intensivement pour le concours à venir. Les tâches confiées aux six finalistes de WorldSkills Germany étaient exigeantes et variées. Outre des compétences techniques de premier ordre, les jeunes talents devaient fournir des performances de haut niveau sous la pression du temps, dans un environnement peu familier et sous l'œil attentif des visiteurs du salon. Lors de chacune des trois journées de compétition de l'EMO, le plus grand salon mondial des technologies de production , les participants ont dû produire des pièces différentes. La tâche consistait à fabriquer une pièce unique le premier jour, à créer un assemblage le deuxième jour et à produire une petite série le troisième jour.

La technologie des machines de coupe est en pleine mutation technologique

Les performances impressionnantes de Julian Gelo dans le domaine du tournage CNC n'ont pas seulement représenté SCHUNK avec succès, mais ont également fait honneur à son métier d'apprenti. Outre l'ensemble de l'équipe SCHUNK, son instructeur Felix Seidel en est particulièrement fier : « J'aimerais exprimer mon respect sincère à tous ceux qui ont participé ici à l'EMO dans cette discipline difficile. Julian Gelo a fait un excellent travail, pour lui-même et en tant qu'ambassadeur de SCHUNK. Cela montre une fois de plus à quel point la formation d'opérateur de machine à découper peut être passionnante et polyvalente. » La concurrence autour de cette formation est la meilleure illustration de l'évolution de la profession. Aujourd'hui, les opérateurs de machines de découpe utilisent des machines ultramodernes commandées par ordinateur et sont chargés de surveiller et d'optimiser des processus complexes et de plus en plus automatisés. Ce faisant, ils apprennent continuellement de nouveaux procédés de production. Cela fait de la profession un choix de carrière attrayant pour les jeunes gens talentueux qui s'intéressent à la technologie.

C'est pourquoi l'apprentissage chez SCHUNK met l'accent sur le transfert pratique des connaissances spécialisées. Dans le centre de formation moderne, les jeunes employés de SCHUNK apprennent non seulement les bases de l'artisanat, mais aussi à manier les machines et les installations modernes dans le cadre de processus automatisés et assistés par des robots. En ce qui concerne le développement personnel, ils ont également la possibilité de se préparer de manière optimale aux exigences du monde professionnel. Julian Gelo a fait part de son enthousiasme quant à son apprentissage chez le leader technologique en matière de porte-outils et serrage stationnaire, de technologie de préhension et de technologie d'automatisation : « SCHUNK m'a soutenu de manière intensive pendant toute la période de préparation. J'ai ainsi pu non seulement montrer ce que j'avais appris professionnellement à Hanovre, mais aussi atteindre l'objectif personnel que je m'étais fixé. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte de faire partie de l'équipe nationale. » L'un des trois médaillés du concours aura la chance de représenter l'Allemagne aux prochains WorldSkills de Lyon en 2024.

Championnat du monde des métiers

WorldSkills, souvent appelé « Championnat du monde des métiers », est une plateforme de compétition internationale renommée où de jeunes professionnels du monde entier démontrent leurs compétences dans diverses disciplines artisanales. Ce faisant, ils sont incités à réaliser des performances de haut niveau dans les compétitions régionales et nationales, tout en échangeant des idées entre eux et en apprenant des meilleurs, tout en s'amusant au travail. Ceux qui font leurs preuves au niveau national ont la possibilité de participer aux championnats d'Europe ou du monde. L'Allemagne est actuellement représentée dans plus de 40 disciplines aux EuroSkills et aux WorldSkills. Le championnat allemand dans la discipline « Tournage CNC » s'est déroulé du 18 au 23 septembre 2023 à l'EMO de Hanovre.