arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Entreprise avril 2026

IA physique : de la simulation à l'atelier

L'IA physique fait son entrée dans l'industrie. Elle permet aux robots et aux machines d’effectuer des tâches dans le monde réel avec précision et en toute sécurité, portant l’automatisation à un nouveau niveau adaptatif. Cela est possible grâce à l'interaction d'une simulation puissante et fidèle et de la robotique pilotée par l'IA. À la foire de Hanovre, SCHUNK montre, à l'aide de l'exemple de la cellule d'automatisation GROW, comment cette approche peut être transférée à la fabrication. Cette solution normalisée et modulaire est conçue pour intégrer les applications physiques de l'IA dans la production quotidienne de manière reproductible et prête pour l'industrie.

Simulation SCHUNK GROW Simulation de la cellule d'automatisation SCHUNK GROW dans NVIDIA Omniverse.

Avec la cellule GROW, SCHUNK réunit son expertise et ses nombreuses années d’expérience dans la conception de processus de serrage et des systèmes d’automatisation. Au lieu de solutions personnalisées et uniques, l'accent est mis sur une conception modulaire évolutive qui met à disposition des applications robotiques intelligentes sous la forme de modules de production techniquement robustes et reproductibles.

De la simulation aux opérations en direct

L’un des éléments clés de la cellule est l’approche « simulation d’abord » : les processus sont préparés numériquement avant d’être exécutés sur le système réel. Grâce à l'intégration des bibliothèques NVIDIA Omniverse et du cadre de simulation les bibliothèques et le NVIDIA Isaac dans les pipelines de simulation de SCHUNK, il est possible de modéliser, d'entraîner et de valider virtuellement les mouvements des robots, les processus de préhension et des séquences complètes. Cela réduit le risque, raccourcit la mise en service et permet un démarrage stable. Pour passer du modèle numérique à l'exécution réelle, des flux de travail basés sur des logiciels entrent en jeu. Des plateformes telles que Wandelbots NOVA montrent comment les processus simulés peuvent être transférés dans les opérations et optimisés en permanence. La cellule d’automatisation GROW fournit la base physique fiable nécessaire pour que le système, piloté par l’IA et les logiciels, fonctionne durablement dans des conditions de production réelles.

L'exemple est clair : SCHUNK ne considère pas l'IA physique comme une vision lointaine de l'avenir, mais comme une voie de développement industriel élaborée en collaboration avec des partenaires. La cellule d’automatisation GROW rend ce partenariat tangible, sous la forme d’une plateforme normalisée qui rassemble les technologies et simplifie le chemin des clients vers l’automatisation intelligente, étape par étape.