arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Equipements d’automatisation janvier 2018

Les machines de dépanélisation se fondent sur un principe modulaire

SCHUNK Electronic Solutions lance l'ILR-2200 : Une machine de dépannelisation en ligne entièrement automatisée qui sépare les cartes de circuits imprimés individuelles des grands circuits imprimés entiers (panneau) à l'aide d'un module de fraisage. La machine a été conçue selon un principe modulaire et il s'agit de la première du genre au monde. « Les fabricants de produits électroniques achètent une version de base économique et peuvent mettre à niveau la machine à tout moment avec des modules de fraisage et de préhension, un système de caméra ou un deuxième ou troisième système de manipulation de cartes à circuits imprimés qui réduit au minimum les temps morts », comme l'explique Jochen Ehmer, associé directeur général de SCHUNK Electronic Solutions. « La machine se développe en fonction des besoins des entreprises. Cette flexibilité permet aux entreprises d'être prêtes pour l'ère Industrie 4.0, dans laquelle les environnements de production doivent devenir plus agiles ». L'ILR-2200 sera disponible à partir du milieu de l'année 2018.

Machine de dépanellisation en ligne ILR-2200. La machine modulaire de dépannelisation ILR-2200 peut s'adapter facilement et rapidement à toute nouvelle exigence.

Durées de cycle courtes avec une précision de positionnement de 0,02 millimètre

Les utilisateurs de l'ILR-2200 bénéficient des durées de cycle courtes. Les panneaux atteignent l'intérieur de la machine en moins de deux secondes grâce à un interrupteur de dépassement à moteur linéaire. À ce stade, un module de fraisage sépare les cartes à circuits imprimés avec une précision de +/- 0,1 millimètre. Grâce aux axes du moteur linéaire et à une technologie de commande moderne, les modules atteignent une vitesse de déplacement de deux mètres par seconde pour le fraisage et de dix mètres par minute pour le sciage.

Les cartes à circuits imprimés détachées sont déposées sur un convoyeur après séparation au moyen d'une pince ou dans un système de navette en vue d'un usinage approfondi. La pince travaille selon une position angulaire programmable et atteint une précision de positionnement de +/- 0,02 millimètre. Cela correspond à un tiers du diamètre d'un cheveu humain. Cette précision permet de s'assurer que même les composants fragiles ne seront pas abîmés. Comme le fraisage et le sciage son actifs en même temps dans une seule machine de dépannelisation, celle-ci est unique sur le marché. « Grâce à l'élimination des temps d'équipement et aux axes de moteur linéaire sans maintenance, le flux de production augmente », précise Ehmer.

Disponibilité de plus de 98 pour cent

Les utilisateurs bénéficient également de la sécurité intégrée et des faibles coûts d'énergie. « La machine de dépannelisation ILR-2200 a une disponibilité technique prouvée de plus de 98 % », déclare Ehmer. « Et la consommation électrique d'une version à double navette est seulement de 800 watts – à peine plus que celle d'un four à micro-ondes ».