Au début du salon de Hanovre, Henrik A. Schunk, membre de la direction de SCHUNK, a pris la présidence du comité de pilotage de l'Industrie 4.0 Plattform, succédant au Dr. Frank Possel-Dölken, CDO de Phoenix Contact. Il s'est fixé des objectifs clairs pour son mandat de deux ans. Il souhaite faire connaître l'initiative Manufacturing-X à un public plus large, tout en apportant le point de vue des petites et moyennes entreprises industrielles. « Nous devons traduire notre vision en solutions viables auxquelles les petites et moyennes entreprises peuvent également participer sur un pied d'égalité », a souligné M. Schunk, qui considère son entreprise familiale comme un excellent exemple. « En tant que pionnier sur le marché des PME, nous montrons comment la numérisation peut vous aider à acquérir un avantage concurrentiel grâce à l'ouverture et au partenariat. »
Le projet Manufacturing-X a été lancé par l'Industrie 4.0 Plattform. L'initiative vise à créer un espace de données de qualité supérieure qui mette en réseau numériquement l'industrie allemande et européenne. L'objectif est de rendre les chaînes de valeur plus transparentes, résilientes et durables, permettant ainsi de nouveaux modèles économiques numériques. Henrik A. Schunk fait avancer cette initiative avec enthousiasme. « Avec Manufacturing-X, nous pouvons échanger des données entre les industries, ce qui porte la numérisation à un niveau supérieur. » Cela nécessite l'expertise et la participation active des petites et moyennes entreprises - deux qualités que SCHUNK apporte à la table et entend utiliser pour la plateforme. « Je m'efforcerai de rendre Manufacturing-X tangible pour les petites et moyennes entreprises. »
L'Industrie 4.0 Plattform est le réseau central de la numérisation en Allemagne. Des représentants de la sphère politique, du monde des affaires, de la science, des syndicats et des associations participent activement à la plateforme dans le but de faire progresser la transformation numérique de la production en Allemagne. L'objectif commun est de garantir la position de leader de l'industrie allemande et européenne à long terme.