"Come pionieri della tecnologia, concentriamo la nostra forza innovativa sui processi e sulle esigenze dei nostri clienti e desideriamo offrire soprattutto alle PMI un reale valore aggiunto", sottolinea Timo Gessmann, CTO di SCHUNK. "Il 2D Grasping Kit mostra come stiamo creando nuove opportunità di automazione con servizi e prodotti intelligenti che consentono alle aziende di ridurre il carico di lavoro dei propri lavoratori qualificati, aumentando al contempo la produttività". La collaudata tecnologia di IA, sviluppata dalle PMI per le PMI, ha convinto la giuria di esperti del Baden-Württemberg AI Award di quest'anno. Hanno conferito al kit di presa 2D il premio "AI Champions BW 2025", riconoscendone così il contributo alla costruzione di un'economia digitale e sostenibile. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo l'8 maggio a Stoccarda nell'ambito dell'evento "Virtual Worlds – Experiencing Opportunities in the Metaverse" (Mondi virtuali – Vivere le opportunità nel metaverso). La dott.ssa Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, Ministra dell'Economia, del Lavoro e del Turismo, ha consegnato il premio a SCHUNK.
Accesso rapido alla manipolazione automatizzata
Il kit di presa 2D combina un sistema di telecamere con obiettivo, un PC industriale con software di IA sviluppato internamente da SCHUNK e una pinza specifica per l'applicazione, per creare una soluzione di movimentazione pronta per l'utilizzo nei processi pick & place. Tutti i componenti sono ottimizzati tra loro e possono essere combinati con qualsiasi robot e qualsiasi sistema di controllo di livello superiore. L'attenzione era rivolta al funzionamento intuitivo, all'applicazione flessibile e all'elevata affidabilità dei processi, anche in caso di condizioni di illuminazione variabili e di diverse forme dei componenti. Grazie all'interfaccia utente intuitiva, il software intelligente di elaborazione delle immagini può essere configurato in pochi semplici passaggi, senza necessità di conoscenze pregresse di programmazione o elaborazione delle immagini. Una volta implementata, l'IA si addestra autonomamente e riconosce i componenti in base a caratteristiche come forma, dimensioni e colore. Le attività di smistamento o logistiche ricorrenti possono così essere automatizzate in modo affidabile.
Informazioni sull'AI Champions BW
Con il concorso "AI Champions BW", dal 2020 il Ministero dell'Economia, del Lavoro e del Turismo del Baden-Württemberg premia le soluzioni di IA più innovative e di successo, che promettono un potenziale economico o un valore aggiunto sociale. L'obiettivo è aumentare la visibilità dei progetti di punta e rafforzare il Baden-Württemberg come sede leader per le applicazioni dell'IA.