arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Società maggio 2025

Massima produttività e flessibilità in tutti i processi di automazione

Presso automatica 2025, SCHUNK presenterà la sua gamma completa per l'automazione intelligente: dai componenti standardizzati alle soluzioni chiavi in mano, fino alla progettazione personalizzata. L'attenzione sarà rivolta alla massima produttività e flessibilità nella produzione industriale. La principale fiera internazionale si terrà dal 24 al 27 giugno 2025 a Monaco di Baviera, all'insegna del motto "Insights. Impulses. Innovations."
Pinza SCHUNK EGU SCHUNK sviluppa costantemente la propria gamma di prodotti, concentrandosi in particolar modo sulle esigenze dei clienti. Ciò si traduce in applicazioni su misura per una vasta gamma di settori diversi, come mostrato qui nell'esempio di movimentazione delle celle della batteria.

La crescente domanda di efficienza, qualità e sostenibilità impone alle aziende di trovare soluzioni a prova di futuro nella produzione. L'edizione di quest'anno di automatica è dedicata a come l'automazione intelligente e la robotica stanno cambiando il futuro. Ed è qui che entra in gioco SCHUNK con la sua presenza in fiera: l'azienda supporta i propri clienti come partner affidabile con un portfolio ampio e interconnesso in modo intelligente. Con una chiara strategia tecnologica, SCHUNK persegue l'obiettivo di rendere possibile un'automazione flessibile e sostenibile a ogni livello e in qualsiasi ambiente produttivo, oggi e in futuro.

"Grazie a una profonda conoscenza delle esigenze e dei processi dei nostri clienti, possiamo offrire soluzioni su misura", sottolinea Johannes Ketterer, COO/CSO di SCHUNK. "Dai componenti standard alle soluzioni speciali su misura, fino all'applicazione finita, offriamo esattamente ciò di cui avete bisogno", anche questo caratterizza le soluzioni che SCHUNK presenta ad automatica 2025.

Johannes Ketterer, COO/CSO, SCHUNK SE & Co. KG "Acquisendo una conoscenza approfondita delle esigenze e dei processi dei nostri clienti, possiamo fornire soluzioni su misura. Dai componenti standard alle soluzioni speciali su misura, fino all'applicazione finita, vi offriamo esattamente ciò di cui avete bisogno."

Varietà per applicazioni robotiche

SCHUNK sviluppa costantemente la propria gamma di componenti per robot, con uno sguardo rivolto al futuro. Grazie a prodotti perfettamente coordinati, l'azienda affronta le principali sfide dell'automazione e consente processi più efficienti, flessibili e produttivi. Un esempio calzante è l'unità di compensazione modulare AGM, una delle soluzioni versatili per ottimizzare l'affidabilità dei processi e proteggere i robot e i pezzi dall'usura. Compensa le imprecisioni in tutte le direzioni, da pochi grammi a 400 chilogrammi.

Tre passaggi per aumentare la produttività.

Che le aziende abbiano appena iniziato ad automatizzare o siano già alla ricerca di soluzioni personalizzate, SCHUNK offre il supporto giusto per ogni esigenza. Con un approccio in tre fasi, l'esperto di automazione supporta i propri clienti durante l'intero processo: dall'analisi dei requisiti e dalla convalida, anche nei propri CoLab SCHUNK, fino all'installazione e alla messa in funzione. SCHUNK supporta l'implementazione di gruppi e componenti standard fino a soluzioni complete. L'obiettivo è aumentare la produttività in modo sostenibile e rendere l'automazione facilmente accessibile.

Contenuto disponibile a breve Grazie alle soluzioni chiavi in mano basate su un sistema modulare, è possibile implementare in modo affidabile semplici fasi di processo come la marcatura laser, lo smistamento e la separazione.

Progettazione ottimizzata in tutti i settori

Per requisiti più complessi, SCHUNK applica la sua comprovata competenza ingegneristica per sviluppare, in stretta collaborazione con i clienti, soluzioni di componenti personalizzate per vari settori, che vanno oltre il portfolio standard. Un esempio è il cambia utensili asettico, sviluppato per applicazioni nei settori farmaceutico e alimentare. Offre distributori pneumatici, elettrici e meccanici, è caratterizzato da un design igienico e da superfici resistenti e soddisfa i requisiti GMP di classe A. È inoltre dotato di sensori integrati e non necessita di energia aggiuntiva per il bloccaggio.

Nel campo della mobilità elettrica, SCHUNK sviluppa soluzioni di automazione personalizzate per la movimentazione delle celle delle batterie: dalla movimentazione delle celle durante l'assemblaggio dei pacchi batteria fino al montaggio finale nel veicolo. La pinza per celle rotonde RCG, per esempio, è progettata specificamente per la movimentazione di celle cilindriche da 46 mm, sia per singole celle di batterie che per l'assemblaggio preciso di cluster di celle completi.

La gamma di SCHUNK Engineering è completata da strumenti digitali come il gemello digitale per la pianificazione e la simulazione. Ciò consente ai clienti di pianificare, simulare e ottimizzare virtualmente le loro attività di automazione. Le partnership con aziende tecnologiche come NVIDIA supportano la simulazione e la pianificazione di progetti di automazione complessi.

Partner forti nel campo della robotica umanoide

In particolare, i cobot e i robot industriali sono essenziali per l'automazione a prova di futuro dei processi produttivi. Per questi e per la prossima generazione di sistemi robotici, i robot umanoidi, SCHUNK offre componenti end-of-arm con moduli digitali aperti. Per esempio, la mano di presa antropomorfa SVH a 5 griffe è disponibile con software open source e come gemello digitale. Grazie a decenni di esperienza nella tecnologia di presa flessibile e a solide collaborazioni con aziende industriali, start-up e istituti di ricerca, utilizziamo la mano di presa per aprire nuovi campi di applicazione che vanno oltre l'ambiente scientifico. Una straordinaria dimostrazione dal vivo presso lo stand SCHUNK, in collaborazione con NEURA Robotics, mostrerà concretamente come potrebbe apparire nella pratica.

Timo Gessmann, CTO di SCHUNK, discuterà l'argomento in modo più approfondito presso il forum di automatica il 24 giugno alle ore 11:30, nell'ambito della tavola rotonda "Humanoid robots: The next generation of robotics?" (Robot umanoidi: la prossima generazione della robotica?)

Henrik A. Schunk, Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCHUNK, illustrerà l'importante ruolo ricoperto dai dati nella digitalizzazione e nell'automazione il 24 giugno alle ore 12:00, nella tavola rotonda "Manufacturing X: Why the industry needs a sovereign data space" (Produzione X: perché il settore necessita di uno spazio dati sovrano).

Visita SCHUNK presso automatica 2025: Padiglione A5, Stand 401 e 501