arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Tecnica di serraggio pezzo

Un passo importante verso un futuro entusiasmante

Alla EMO 2025, SCHUNK presenterà per la prima volta i dispositivi di serraggio elettromeccanici alimentati a batteria con IO-Link Wireless, una tecnologia con trasmissione dati wireless tra il dispositivo di serraggio e il controllo della macchina. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso ulteriori possibilità di automazione del processo di serraggio e l'implementazione dei principi dell'Industry 4.0. Le aziende beneficiano di una posizione di serraggio indipendente dal supporto, di maggiori possibilità di trasmissione dati e di una maggiore produttività.

VERO-S NSE3-PH 138 IOL SCHUNK Moduli di serraggio a cambio rapido azionati elettricamente con elettronica e attuatori completamente integrati: grazie a un'ampia gamma di opzioni di interrogazione e trasmissione, VERO-S NSE3-PH 138 IOL offre una maggiore trasparenza nel processo di serraggio, senza ulteriori profili d'ingombro.

Con il nuovo dispositivo di serraggio alimentato a batteria, SCHUNK offre una soluzione pionieristica per le aziende che desiderano rilevare in tempo reale gli stati rilevanti per il processo e trasmetterli in modo efficiente al controllo della macchina. Questa tecnologia è particolarmente interessante per i settori che desiderano abbandonare le costose soluzioni pneumatiche e idrauliche, sia per ridurre i costi operativi sia per evitare la contaminazione, assolutamente indesiderabile nelle camere bianche o nel settore alimentare.

Trasmissione dati wireless e monitoraggio dei processi in tempo reale

In questo nuovo sviluppo, SCHUNK si affida a IO-Link Wireless per la comunicazione wireless tra il dispositivo di serraggio e il controllo della macchina. Per la prima volta alla EMO 2025 verranno presentati le morse automatiche TANDEM alimentate a batteria della serie KSE3 nonché i moduli di serraggio a cambio rapido VERO-S che sfruttano questa tecnologia. L'attivazione e la trasmissione degli stati registrati in modo permanente dei dispositivi di serraggio avvengono tramite IO-Link Wireless e un IO-Link Master, che poi trasmettono queste informazioni al controllo della macchina.

Un punto di forza in questo ambito è la collaborazione con Blum Novotest, specialista nella tecnologia wireless BRC. Se è già in uso un sistema di misurazione BLUM con tecnologia wireless BRC, i nuovi dispositivi di serraggio di SCHUNK possono essere integrati in modo rapido e conveniente nei processi di produzione esistenti. Ciò consente di risparmiare tempo, ridurre gli sforzi di installazione e aumentare la flessibilità della produzione.

Stesse prestazioni con meno apparecchiature periferiche e impatto ambientale ridotto

Nonostante il passaggio al funzionamento a batteria, gli utenti non devono scendere a compromessi in termini di forza di serraggio o di forza di trazione. Al contrario: i nuovi dispositivi di serraggio offrono le stesse prestazioni dei sistemi pneumatici o idraulici. Inoltre non vi sono ulteriori profili d'ingombro, poiché l'elettronica e gli attuatori sono completamente integrati nel dispositivo di serraggio. L'elaborazione del segnale avviene direttamente all'interno del modulo di serraggio, quindi è necessario collegare solo l'interfaccia IO-Link. I nuovi dispositivi di serraggio alimentati a batteria di SCHUNK non sono solo potenti, ma anche altamente efficienti: con una carica della batteria è possibile eseguire fino a 1.000 cicli di serraggio. In questo modo, SCHUNK continua ad aprire la strada a un futuro produttivo sostenibile, efficiente in termini di risorse e altamente produttivo.

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 2 MB ZIP Téléchargement