arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
客户案例 三月 2026

农业和道路施工部件的柔性加工

非批量加工需要极大的柔性。对于巴西农业和道路施工领域复杂部件的专家 Aço Peças Demore 而言,频繁的夹具更换已成为限制因素。通过引入 SCHUNK VERO-S 的标准化托盘自动化系统,该公司显著缩短了装夹时间并提高了设备利用率。
DEMORE x SCHUNK VERO-S 成功故事 VERO-S 快换托盘系统可实现精确的工件固定,并支持在加工中心内完成快速、可重复的换装流程。

40 多年来,Aço Peças Demore 一直为 John Deere、Jacto、Marcopolo、Randon 等客户制造精密部件。该公司服务于对生产效率和重复精度要求极高的行业。

DEMORE x SCHUNK 巴西成功故事 Aço Peças Demore 和 SCHUNK 之间的密切合作确保了工艺的长期稳定性与创新能力。

Aço Peças Demore 创始人 Rudimar Demore 说:“作为一家向第三方提供服务的公司,我们需要创新的合作伙伴来帮助我们提高生产力。SCHUNK一直是我们的创新合作伙伴,合作超过 10 年。” 复杂的几何形状和不同的批量大小是我们生产的特点。为了保持竞争力,Demore 需要一种兼具柔性与高生产力的解决方案。

挑战:手动装夹制约生产力

农业和道路施工领域的大型部件需要稳固地夹持。同时,不断变化的产品型号也要求频繁调整夹具。手动换装浪费了宝贵的机床时间,并限制了设备综合效率(OEE)。Demore 解释说:“我们的客户要求非常高。我们需要能够实现快速换装,并帮助我们保持高生产力的合作伙伴。” 目标很明确:在保持非批量生产柔性的同时,提高设备可用率。

解决方案:离线换装与自动化托盘交换

DEMORE x SCHUNK 巴西 VERO-S 成功案例 标准化的SCHUNK 托盘可在加工中心内实现快速且可重复的换装流程。

Demore 与 SCHUNK 巴西公司合作,实施了一套基于 VERO-S 快换托盘系统的自动化方案。核心理念是:工件在机床外部进行准备和找正,同时机床内的加工过程持续进行。一台负载能力为 200 kg 的机器人负责在两个加工中心之间执行托盘交换。

DEMORE x SCHUNK 巴西成功故事 一台负载能力为 200 kg 的机器人在加工中心之间进行托盘更换,从而实现连续运行。

Aço Peças Demore 的自动化和控制工程师 William Gobetti 解释说:“我们在项目中用一个 200 kg负载机器人更换机器上的托盘。无论托盘上是什么产品,机器人都能完成完整的托盘交换。” 由于仅使用标准化的 SCHUNK 托盘,因此对机械手系统无需或只需做最少的调整。这样,能够快速、可靠地切换不同的零件系列。Demore 补充说:“我们使用了多种 SCHUNK 产品,尤其是夹持解决方案,使我们能够实现快速装夹并具备出色的重复精度。”

通过托盘快换,“零换装”原则也成为了日常实践。在加工一个托盘的同时,在机床外准备下一个托盘,从而显著提高了主轴的有效加工时间。弹簧夹持系统即使在气压损失的情况下也能确保安全固定,实现稳定可靠的全天候运行。

结果:更高的灵活性,更高的设备可用率。

自动托盘更换缩短了装夹时间,提高了机床利用率。通过优化现有设备,Demore 无需立即投资购买新机床。Demore 说:“我们必须创新,采用能够在更短的时间内以更高质量实现更高产出的解决方案。”

标准化接口可确保定制批次的一致重复精度。Demore 工程团队与 SCHUNK 巴西分公司之间密切合作,在实施稳定且可扩展的解决方案方面发挥了关键作用。Demore 总结说:“我们之所以继续投资 SCHUNK,因为无论顺境还是逆境,他们都给予我们支持。只有这样,我们才能在苛刻的市场中保持竞争力。”