arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
工件夹持

迈向未来的重要一步

在 EMO 2025 上,SCHUNK 将首次亮相搭载 IO-Link 无线通信技术的电池供电式机电夹持装置 — 这项技术实现了夹持装置与机床控制系统之间的无线数据传输。该创新为夹持过程的进一步自动化及工业 4.0 原则的落地迈出了重要一步。公司将受益于不受介质限制的夹持位置、更丰富的数据传输选项和更高的生产率。

SCHUNK VERO-S NSE3-PH 138 IOL 电动快换托盘模块集成了完整的电子元件与执行器:借助多种查询与传输功能,VERO-S NSE3-PH 138 IOL 能在夹持过程中提供更高透明度,且无需额外的干涉轮廓。

这款新型电池供电式夹持装置,为希望实时采集过程相关状态并高效传输至机床控制系统的企业提供了开创性解决方案。对于有意摆脱高成本气动与液压解决方案的行业而言,该技术极具吸引力 — 无论是为了降低运营成本,还是避免污染(在洁净室或食品行业中,污染是绝对不被允许的)。

无线数据传输和实时过程监控

在这项新研发中,SCHUNK 采用 IO-Link 无线通信技术实现夹持装置与机床控制系统的无线连接。在 EMO 2025 上,将首次展示使用该技术的 KSE3 系列电池供电式 TANDEM 强力夹具和 VERO-S 快换托盘模块。夹持装置的驱动及持续记录的状态数据传输,均通过 IO-Link 无线通信技术与 IO-Link 主站完成,随后主站将这些信息传送至机床控制系统。

该领域的一大亮点是与 BRC 无线技术专家 Blum Novotest 的合作。若用户已在使用搭载 BRC 无线技术的 BLUM 测量系统,SCHUNK 这款新型夹持装置可快速且经济高效地集成到现有生产流程中。节省时间、减少安装工作量并提高生产灵活性。

性能不变,外设更少,环境影响更低

尽管转为电池供电,用户无需在夹持力或下拉力方面做出妥协。相反,新型夹持装置的性能与气动或液压系统不相上下。此外,由于执行器与电子元件完全集成于夹持装置内部,不会产生额外的干涉轮廓。信号处理直接在夹持模块内进行,仅需连接 IO-Link 接口即可使用。SCHUNK 的新型电池供电式夹持装置不仅功能强大,还具备超高能效:单次充电可完成多达 1000 次夹持循环。通过这项技术,SCHUNK 持续为制造业迈向可持续、资源高效且高产能的未来铺平道路。

下载新闻稿

新闻稿 2 MB ZIP 下载