arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Tecnologia di presa aprile 2024

Manipolazione sicura di celle per batterie

In qualità di partner dell'industria automobilistica, SCHUNK offre il giusto concetto di manipolazione per ogni azionamento del suo portafoglio. Per la batteria, il cuore della mobilità elettrica, SCHUNK offre la pinza per celle rotonde RCG come primo prodotto standard del settore della mobilità elettrica. Il sistema magnetico a comando pneumatico consente la manipolazione delle singole celle della batteria, ma anche, se utilizzate in unità a presa multipla, il caricamento preciso e affidabile di gruppi di celle completi senza profili d'ingombro.
Immagine dell'applicazione – RCG La nuova pinza per celle rotonde RCG consente la manipolazione affidabile di celle di batterie con un diametro di Ø 46 mm. Può essere combinata in modo flessibile per formare unità di presa multipla.

Il principale fattore di costo di un'auto elettrica è la batteria. Negli ultimi anni, i produttori di automobili di tutto il mondo hanno esplorato modi per sviluppare e produrre batterie che non solo siano sostenibili, ma anche efficienti in termini di costi e che abbiano potenza sufficiente per una lunga autonomia. Oltre alle celle prismatiche e a marsupio, i principali produttori si affidano sempre più a celle rotonde con un diametro di 46 millimetri. SCHUNK ha progettato un nuovo strumento appositamente per la manipolazione di questo tipo di celle: la pinza per celle rotonde RCG. Può essere liberamente scalato, consentendo di utilizzarlo per gestire singole celle di batteria, nonché per la disposizione automatizzata delle file e l'assemblaggio preciso e rapido di interi gruppi di batterie in un processo semplice e sicuro.

Sicurezza grazie al mantenimento integrato della forza di presa

La pinza per celle rotonde RCG è un sistema magnetico a comando pneumatico con il quale una cella della batteria può essere prelevata e depositata con sistema magnetico. Il magnete permanente all'interno di ogni singola pinza garantisce il mantenimento della forza di presa durante l'intero processo. Anche in caso di perdita di energia durante un arresto di emergenza, la batteria viene trattenuta dalla pinza. L'elevata forza di ancoraggio dei magneti > 70 N è progettata per qualsiasi lunghezza della batteria e consente elevate velocità di accelerazione del robot in uso. Anche il rilevamento sensoriale del pezzo e dello stato dell'RCG contribuiscono alla sicurezza del processo. Rilevano la presenza di una batteria e attivano il sistema di monitoraggio della corsa del pistone. Per ottenere la massima densità di imballaggio possibile delle celle rotonde all'interno del gruppo di batterie senza un profilo d'ingombro, i progettisti SCHUNK hanno adattato con precisione l'RCG alle celle delle batterie con 46 millimetri. SCHUNK offre la pinza in tre versioni: senza centraggio, con centraggio a 2 vie o con centraggio a 4 vie per la compensazione della tolleranza e per la presa delle celle della batteria.

Immagine del prodotto – RCG SCHUNK offre la pinza per celle rotonde in tre versioni: senza centraggio, con centraggio a 2 vie o con centraggio a 4 vie per la compensazione della tolleranza durante il prelievo delle celle della batteria.

Perfetta per le serie

Per l'utilizzo in una linea di produzione, il sistema può essere combinato con componenti SCHUNK aggiuntivi: sensori adatti, unità di compensazione e spaziatura celle, nonché assi lineari diretti consentono processi precisi, dinamici e sicuri nella produzione in serie di pacchi batteria.

Ulteriori informazioni sul prodotto