arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
デパネリング技術 10月 2023

SAL-1300は高速レーザー技術でパネルを分離します。

SCHUNK Electronic SolutionsはProductronica 2023で、回路基板分割機シリーズ初となるレーザー回路基板分割機SAL-1300を展示します。speedLAS®テクノロジーを搭載したこのコンパクトなスタンドアローンマシンは、レーザーによるの高速基板分割を可能にします。レーザーにより、最適な切断品質を確保しながら、加工時間を最大80%短縮することが可能になりました。光源に依存しないレーザー加工と、レーザー加工とフライス技術を1台の機械で組み合わせることにより、高い柔軟性が実現します。
アプリケーションイメージ – SAL1300 speedLAS®技術は、SCHUNKの直線軸技術とレーザースキャナー制御の革新的な相互作用により、高精度で高速なレーザー加工を可能にします。

レーザーは多くの分野で、正確でクリーンかつ効率的なツールとしてその地位を確立しています。SCHUNKの新しいレーザー基板切断システムSAL-1300は、これらの利点を最大限に活用しています。SCHUNKが SAL-1300用に開発した革新的な speedLAS®技術により、特殊なスキャナーを用いたレーザー制御により、その動きを軸の動きと重ね合わせることが初めて可能になりました。レーザー光は、speedLAS® テクノロジーによって軸の動きに左右されずに常に加工物に対して直角に照射されます。これにより、エネルギー入力が均一になることで、エッジ部分まで正確にカットされます。SAL-1300は従来のレーザーアプリケーションとの比較で最大80%の加工速度向上を実現しました。

あらゆるアプリケーションに最適なレーザー

SAL-1300はレーザー光源に依存せず、どの波長でも使用できます。また、材料ごとに最適なレーザー光源を選択することも可能です。このため、SCHUNKは提携パートナーのDr. Bohrer Lasertech GmbHとのコラボレーションにより、包括的な工程支援を行っています。各要件に最適なレーザー光源を選択するための基本は、経験と走査型電子顕微鏡を用いた加工対象材料の精密分析にあります。

モジュール性が生みだすい柔軟性

コンパクトなSAL-1300は、定番のSARシリーズシステムと同様のサイズです。実績のある運転コンセプトにもまったく変更ありません。既存のSAR基板切断機のワークホルダーもSAL-1300に使用可能です。また、フライス加工構台でシステムを補完するオプションにより、まったく新しい加工の可能性が開かれました。レーザー加工とフライス加工技術を1台の機械に組み合わせることで、例えば屈曲部品を持つワークを手作業なしで迅速かつ最高精度で加工可能です。オプションのフライス加工構台は後付けできます。