SCHUNKのMAGNOSマグネットチャックは、長年にわたり、エネルギー効率に優れた信頼性の高い強磁性ワーク把持の代名詞となっています。マグネットクランピング技術によるワーククランプは、素晴らしく強力な保持力を発揮するだけでなく、1回のセットアップで5面のワークを加工するフライス加工に理想的なクランプソリューションです。永電磁技術により、ワーク全体にわたって均一なマグネットクランプ力が実現し、複雑な加工作業も可能になります。ここでは、プレートの磁化または脱磁には短い電気パルスのみが必要であり、これが加工プロセスの省エネルギー化に貢献しています。
SCHUNKは、マグネットチャックの接続ハウジングに視覚的なステータス表示を装備した最初のサプライヤーです。磁化ステータスに関する情報は、緑と赤の色でマシンオペレーターに提供されていました。今回の改訂で、この安全機能の代わりに市場で唯一となる電子ペーパー表示に置き換え、クランピング状態を「MAG ON」と「MAG OFF」でより明確に表示するようになりました。
SCHUNK MAGNOSアプリとの連携により、ステータス表示はMAGNOSマグネットチャックのハンドリングを著しく簡便化し、それにより最大のプロセス信頼性を確実なものとします。このアプリでは、ワークのサイズと材質に基づいて事前に保持力を迅速かつ簡単に計算することができます。プロセスデータも完全に計算に含まれるため、製造プロセスの最適化が可能です。このアプリは、安全な加工のためにすべてのパラメータが正しく選択されているかどうかをシミュレーションで表示し、不確実性を排除します。
MAGNOS MFRSマグネットチャックは、2025年第1四半期以降、新しい電子ペーパーステータス表示を搭載して発売される予定です。現在は、MFPSとMFRS-DMシリーズが搭載されています。