전 세계의 주요 전문가들이 세계 경제 포럼의 일환으로 AI House Davos에 모여 AI에 대한 지식을 공유하고 협력을 강화하며 이 핵심 기술의 추가 개발을 책임감 있게 추진했습니다. SCHUNK도 두 번째로 참여하여 회사 내에서 AI를 성공적인 도입 경험을 공유했습니다. 이번 버전의 모토는 "과대광고 이후"였습니다. SCHUNK의 CTO인 Timo Gessmann은 "정말 적절한 표현입니다. 이제 우리 업계는 AI에 대한 단순한 호기심 이상의 기대를 하게 되었습니다. 예를 들어 SCHUNK는 이미 AI를 사내 프로세스, 제품 및 서비스에 확고하게 통합했습니다. 이는 우리가 이제 실질적인 풍부한 경험을 바탕으로 아이디어를 교환할 수 있다는 것을 의미합니다." 그는 1월 23일에 열린 'AI 여정: 디지털 시대를 위한 중소기업 역량 강화'라는 제목의 패널 토론에서, 산업계 및 학계의 다른 전문가들과 함께 특히 중소기업을 위해 AI 관련 진입 장벽을 없애고 생산성 향상을 위한 AI 도입을 촉진할 수 있는 방안에 대해 논의했습니다.
다른 참가자들은 다음과 같습니다.
Gunther Wobser 박사(LAUDA 대표 파트너), James A. Landay 교수(스탠포드 대학교 컴퓨터 과학 교수), Helmut Krcmar 교수, 박사, 명예 박사(TUM Campus Heilbronn 대표), Rüdiger Eichin 박사(SAP 'Labs München' SE 부사장 겸 Steinbeis i2e 이사).
SCHUNK는 AI 생태계에 적극적으로 참여하여 대화를 촉진하고 올바른 방향을 공동으로 결정하고자 합니다. 전 세계 여러 다양한 산업 분야의 파트너와 설계 작업을 진행하고 있으며, 여기에는 하일브론에 있는 응용 AI 기술의 미래 유럽 센터인 IPAI도 포함됩니다. 목표는 기술을 더 빨리 실제적인 솔루션에 적용하고 새로운 지식으로부터 서로 이익을 얻는 것입니다. Gessmann은 "우리는 다른 사람들과 협력하면 더 빨리 진전을 이룰 수 있다는 것을 배웠습니다. 특히 AI의 경우 더욱 그렇습니다. 이것이 우리가 AI 하우스에 참여하는 이유입니다."라고 말했습니다. 우리는 공개 교류를 준비하고 있습니다. 그리고 우리는 네트워크를 확장하고 있습니다. 우리는 고객의 역량을 강화하고 지속 가능한 성공을 보장하는 요구 기반 AI 솔루션을 함께 개발하고 있습니다."